This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40200: TPS40200带载不行怎么办?

Part Number: TPS40200

您好,用TPS40200做了一个20V-50V输入,25V输出,1A的电源模块,补偿网络用给的设计软件。电源空载时可以正常输出,但是一加上电子负载,输出电压就直接变为0或偶尔看到几伏闪烁。如果电子负载设置为10mA,输出正常,在10mA的基础上慢慢增加,并一直到300多毫安,输出一直是正常的,负载电流再增加输出也变0了。但是如果一开始就加载大于10mA的电流,输出就直接是没有的。不知道是补偿网络设置不合理还是其他问题,我该怎样做才能让芯片有带载能力?谢谢!

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好

    关键故障点及解决步骤

    可能原因

    1. 电流限制误触发:过流保护阈值设置过低

    2. 电感饱和:峰值电流超限导致储能失效

    3. 补偿响应迟滞:突加载时环路崩溃

    三步修复方案

    1. 硬件调整

      • 检测电感饱和电流(需>2.5A@50%占空比)

      • 在COMP引脚并联4.7nF电容(延缓保护响应)

    2. 参数修正

      • 电流检测电阻Rcs调至0.1Ω以下(原设计可能≥0.2Ω)

      • 补偿网络增加零点:原10kΩ+10nF改为10kΩ+22nF+1kΩ串联

    3. 负载测试

      • 输入调至最低20V,用电子负载斜坡加载(0→1A/100μs),观察SW引脚波形是否断续

  • 您好,1.目前用的电感饱和电流是2.2A。在COMP引脚并联4.7nF电容是指和谁并联?

    2.检测电阻目前是0.033,已经在0.1Ω以下。

    3.补偿网络目前用的不是您写的10kΩ+10nF,不知道您是否看错图了。麻烦您看一下我发的图中,目前的补偿网络参数是否合适。

    非常感谢您的帮助!

  • 您好

    1.目前用的电感饱和电流是2.2A。在COMP引脚并联4.7nF电容是指和谁并联?
    • 在COMP引脚处并联4.7nF电容(延缓保护响应)

    补偿网络目前用的不是您写的10kΩ+10nF,不知道您是否看错图了。麻烦您看一下我发的图中,目前的补偿网络参数是否合适。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/slvm070

    根据您分享的图您是通过官方工具调整了,以上是官方仿真模型,建议您参考实际情况进行补偿,通过仿真模型进行参数认证来找到合适的补偿参数。

  • 除了专业工具,我现在的电路有什么地方可以调整?PSPICE我现在装不上,出现下面提示,不知道怎么弄。

  • 您好

    根据您的情况,关于带载能里不足,可能原因是电感和阻容匹配有问题。您使用了官方工具匹配,但是实际还是出现问题,可能的因素是考虑实际应用过程中的干扰线阻布局等问题引起的,通常建议会使用仿真模型来测试寻找适合您实际情况的参数匹配。如果没有相关工具,建议通过调整电感阻容来匹配,具体大小需要实际测试。如果安装Pspice 有问题请重新提交帖子来解决您的问题。

  • 好的,谢谢!