Part Number: BQ4050
问题1:设计一个2S1P的电池包,单节电芯也计算了CEDV值,并将Ti回传的报告内容配置在dataflash里面,做成2S1P电池包后做了3个循环,每次恒流放电,RSOC都有不同程度的跳变,13%掉到7%,10%掉到7%,尤其是大电流放电时,放电电流越大,RSOC出现断崖式跳变越发明显。这是什么原因造成的?
问题2:电池包做容量学习循环时,FCC每次都达不到设计容量的值,RSOH健康度也只有92%左右,这是什么原因造成的?
以上问题都是在室温环境下进行测试的。