您好,我们这边在测试使用TPS23754PWPR PoE供电过程中发现在快速插拔网口时,没有办法正常输出供电;但在拔网线后等待几秒时间后,再接上网线就可以正常供电。这个现象根据这段时间的测试是一个必现的现象,但我不确定这个问题是由什么引起的。目前的使用的是反激电源、非同步整流的方式。谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
这可能与快速电源循环中PD侧盖未完全放电至29V以下(PD的热插拔将打开)有关。在这种情况下,当PSE重新连接时,PSE电压为~54V(PSE在小于500ms的时间内不会关闭),PD电压为~30V,高涌入电流可能会导致PSE报告故障。