This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM317温升异常高

Other Parts Discussed in Thread: LM317

使用ON LM317制作的 可调稳压电源用于控制 直流电机

所使用的是LM317的标准电路 LM317加上一只 16.5*15.5*20MM的散热片 输入15.6V 输出13.6V /450MA   10V/300MA   8.1V/250MA   5.6V/150MA在输13.6V/450MA时  LM317的温升为55度  但在输出5.6V时 LM317的温升为100度左右 请问一下这样的温升正常吗?有什么办法将此温升降下呢?谢谢

 等待您的指教

yl-3430.doc
  • LM317是线性降压,输入15.6V输出13.6V的时候,损耗不到1W,输出5.6V的时候,损耗位1.5W,如果你的电流没有问题,那么就是散热器面积太小,只能是增加散热器面积,没有别的好办法。

  •    对于稳压器或者LDO的温度算法是环境温度加上热阻与功耗的乘积Tj= Ta+ Rj* Pd  而功耗即(Vout-Vin)*Iout

    在您的应用中,如果散热设计都是一样的,LM317是插件的DIP封装(因为用到散热片)或者是其他封装,假设环境温度是25℃。 当15.6V输入13.6V输出功耗是(15.6-13.6)*450mA=0.9w,  温升是Tj-Ta=55℃,热阻即55/0.9=61.1 ℃/W

    当是5.6V输出时,功耗是(15.6-5.6)*150mA=1.5W,  温升是61.1*1.5=91.6℃. (如果您的温升是指温度,则需要减掉环境温度,算法一样),  所以5.6V输出时温升100℃左右是正常的。

     在不同的功耗下您应该选择不同的散热设计,功耗比较大的时候,您应选择更大尺寸的散热片散热。TI有提供很多其他封装的LM317,或者您可以选用: www.ti.com.cn/.../lm317m.pdf  见第二页热阻参数。

  • 谢谢  如果环境温度为45度时 LM317 的温度为103度

             环境温度为28度时 LM317的温度为92度  这样的话可以使用吗  谢谢 !!

  • 谢谢  如果环境温度为45度时 LM317 的温度为103度

            环境温度为28度时 LM317的温度为92度  这样的话可以使用吗  谢谢 !!

  • 谢谢  如果环境温度为45度时 LM317 的温度为103度

            环境温度为28度时 LM317的温度为92度  这样的话可以使用吗  谢谢 !!

  • LM317结温范围是125℃,103℃并没有问题。不过可以的话,尽量让芯片工作结温低一些比较好。