This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ78350 I2C Addr

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

Hi,在这里请教大家一个问题:

BQ78350要设置I2C Addr,除了将Pin 29 拉到VDD,Pin 30作分压外?

还需要做什么其他设置么?

如果是要烧录FW,是只需要第1次烧录就好了?

谢谢!

  • 楼主,不建议在不完整的电路情况下进行烧录,除了功能上的问题,如果省略一些外围电路会导致芯片把错误的状态记录下来。

  • Hi,Michael:

           我的意思是其他线路按照正常设计,如果是要变更BQ78350 I2C通讯Addr,

    我的设计是否按照前面讲的作修改就好了?

    还是有其他的部分要修改和设定?

    谢谢!

  • 谢谢你的回复,关于这个地址测量有以下两个比较重要的提示供参考。

    1,在开始进行通讯地址 SMB Configuration 的[FIXED_ADDR ]需要清0 (在整个地址测量过程中 都是采用默认从机地址来通讯)。

    ,2,请注意29脚不是通常意义上的芯片enable脚(输入使能或禁能信号),即不能直接把它与VCC连接,否则当地址测量完毕以后,芯片会把ADREN脚拉低,这意味着VCC对地短路!

    这个ADREN脚是一个输出引脚(见datasheet  page5的定义),芯片设计这个引脚是为了在完成地址测量以后,通过ADR EN脚控制的N-MOSFET 关断地址测量电路,避免在完成地址测量完成以后,这个测量电路还一直在消耗电流。这个过程是芯片自己完成的,楼主只要在地址测量环路加入符合ADREN脚输出的驱动信号的N_MOSFET即可。 以上谢谢!