Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, GPCCHEM
你好:我这边在设计的BQ78350-r1或R1A的时候,使用UBUS通信,读取容量和电压的时候,经常会出现第一次读取到正常值,比如14V,2000mAh,再读一次的时候,读取到最大值65535。能帮忙解释一下为什么会这样,或者说能指导一下是否是读取程序需要注意什么。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:我这边在设计的BQ78350-r1或R1A的时候,使用UBUS通信,读取容量和电压的时候,经常会出现第一次读取到正常值,比如14V,2000mAh,再读一次的时候,读取到最大值65535。能帮忙解释一下为什么会这样,或者说能指导一下是否是读取程序需要注意什么。
谢谢!
你能否改写你的第一段问题,我不能从问题中告诉你的担忧。 从第二段问题来看,您似乎正在读取65535的随机值,在重新测试后看到实际预期值0。 可能有多个不同的问题可能导致这些读数。 最大的一个问题可能是您使用了错误的ChemID,能否校准您的值并重新运行GPCCHEM工具并选择差值最低的chemID。 一旦你获得了新的ChemID ,你将需要再次运行你的细胞学习周期,你不应该看到随机的尖峰在你的读数。 另一件要考虑的事情是,PCB原理图可能也有错误,但看到你能够运行一个学习周期,这可能意味着你在这方面很好 如果您可以使用EVM并确认参数,则会将问题范围缩小到软件或硬件。 如果您可以导出此峰值事件的日志文件,这也有助于案例。