This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ78350-R1: 放电压差保护和均衡启动方式

Part Number: BQ78350-R1
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

您好! 我们用的是BQ78350+BQ769200方案,有两个问题请帮忙回答下,谢谢!

1. Bq78350 有没有放电压差保护,如果有,是在哪里设置。

2. 均衡启动方式只有充电才能启动吗? 待机休息时会不会进入均衡模式。

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,请问调查清楚了吗? 

  • 1- bq78350 与 bq769x0 AFE 相结合,可提供强大的基于电压的保护和监控功能,从而有效管理电池电压,并通过过压/欠压检测和电池平衡来防止极端不平衡。但是,它没有特定的“电压差动保护”功能,可以隔离并完全作用于电池电压之间的差异。如果您的应用需要显式检测电压差(例如,标记相邻电池之间的 200 mV 差异),则需要在外部或通过定制固件实现此逻辑,利用 bq78350 通过其 SMBus 接口报告单个电池电压的能力。

    2- 只有 BQ78350-R3 固件支持静态平衡。早期的固件版本仅支持在充电期间。