Input range 12V~24V
Output Fix 3.3V(Standby mode ) / Io max = 4.7A
使用在12V input時,電源插入時,TPS56836 power ic 冒煙燒毀,此時未開機.
是否Ti可作分析並說明燒毀的的原因及燒毀的Pin腳位置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Input range 12V~24V
Output Fix 3.3V(Standby mode ) / Io max = 4.7A
使用在12V input時,電源插入時,TPS56836 power ic 冒煙燒毀,此時未開機.
是否Ti可作分析並說明燒毀的的原因及燒毀的Pin腳位置?
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,首先您要自行确认下您的设计是否满足datasheet中的设计要求,是否超过datasheet中的最大定格参数要求。以及PCB布局的要求。
另外,如果不是设计问题,您怀疑是芯片质量问题的话,前提您是正规渠道(TI官网或TI授权经销商)购买的芯片,
您可以按照以下方式联系客户支持部门,看看能否做失效分析,会有客服为您提供帮助。
打开链接ticsc.service-now.com/csm
点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
会有专员为您服务。
注意:如果您不是正规渠道购买的TI芯片,不支持做失效分析。