Other Parts Discussed in Thread: TPS92642EVM-203
使用TPS92642EVM-203 驱动电路,UDIM输入99%占空比,IADJ设置1V,测试LED负载驱动。负载LED 160MA正常;加大LED负载,电压输出降低,无法实现大电流驱动。原理图如下,公司有技术解决方案请联系我。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用TPS92642EVM-203 驱动电路,UDIM输入99%占空比,IADJ设置1V,测试LED负载驱动。负载LED 160MA正常;加大LED负载,电压输出降低,无法实现大电流驱动。原理图如下,公司有技术解决方案请联系我。

VIN=12v;LED是2颗一串,IADJ=1V; 模拟负载LED电路原理图附图

负载场景1:LED规格用2种型号并接:(LA E67F,LA G6SP.02),分别2颗一串连再并接,查LED: VF(典型值)为:2.15V,2.25V
负载场景1:测试Vout波形如下:

负载场景2: LED规格用5种型号并接:(KR DMLQ31.23,KW DMLS33.SG,KY DMLQ31.FY,LA E67F,LA G6SP.02),
分别2颗一串连再并接,查LED:VF(典型值)为:2.32V,2.95V,2.95V,2.15V,2.25V
负载场景2: 测试Vout波形如下:

负载场景3:用3欧姆功率电阻并入负载场景2,模拟大功率LED负载测试,Vout=1V,测得负载模拟电阻电流450MA, FLT信号拉低.
您好,
我不知道您想在这里做什么。 您只会向我显示输出电压。 请向我展示恒流降压 LED 驱动器的开关节点和电感器电流以及 Vout。 该器件是恒流源、根据您在此处所示的原理图、在 PWM 调光期间、IADJ 电压为1V、降压 LED 驱动器输出~2.165A 电流。

您有多个并联的 LED 灯串。 每个灯串中的该电流将不会平均共享。 您要在何处测量电路中的430mA? nFLT 被拉低的原因只有两个。 COMP OV (开路)或短路(当 UDIM 高电平时、输出电压低于1.5V。
应用/终端设备是什么? 终端客户是谁? 生产的起点(SOP)是什么时间,数量是多少?