This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

24V/60AH磷酸铁锂电池组电量监测方案咨询。

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

您好!咨询一套电量计量方案。

我们在电动车上采用了一组24V/60AH磷酸铁锂电池,电池组由20只3AH单体并联后8串而成,现需要对剩余电量进行监测。根据电压等级和电池容量,初步选型为BQ78350-R1,阅读PDF后存在以下疑问:

1、据了解,TI有提供专门工具自动识别电池CHEM ID。我们的电池组由多节串并联而成,并且存在电池保护板,是否会影响到CHEM ID的正确获取?
2、如果所选用电芯的CHEM ID在TI的table中没有的对应的话,能否通过学习来获得电芯特性?
3、BQ769x0+BQ78350-R1方案中,BQ769x0支持最小3节电池串联,而我们的电池串联后只引出正负极,是否有其他支持24V的模拟前端可替换BQ769x0?或者直接不使用模拟前端?
4、如果仍然使用BQ769x0+BQ78350-R1方案并能够引出8串电池的所有引线,但是每串电池由多节并联而成,是否能正确测量电量?

  • 1、据了解,TI有提供专门工具自动识别电池CHEM ID。我们的电池组由多节串并联而成,并且存在电池保护板,是否会影响到CHEM ID的正确获取?
    R. 采用阻抗追踪技术的fuel guge ,其会对保护板 以及线阻建模以消除这些额外的阻抗影响。BQ769x0+BQ78350-R1是基于CEDV的算法来计算的,最基础的计算思想是库仑计的电流积分。

  • 2、如果所选用电芯的CHEM ID在TI的table中没有的对应的话,能否通过学习来获得电芯特性? 

    R. 采用阻抗追踪算法的fuel gauge,Table中没有chem id则基于MATHCAD来计算一个近似的值。如果没有匹配的近似值,则需要送TI做数据采集建立新的CHEM ID。

  • 3、BQ769x0+BQ78350-R1方案中,BQ769x0支持最小3节电池串联,而我们的电池串联后只引出正负极,是否有其他支持24V的模拟前端可替换BQ769x0?或者直接不使用模拟前端? 

    R.模拟前段都需要检测到每一个单节电芯的状态,建议贵司与电芯供应商协商 ,用769X0直接与单独的电芯连接是更加安全的方案。如果不能直接连接到每一节单独的电芯,那么模拟前端就不能用了,只能对组成的电芯串做保护。

  • 4、如果仍然使用BQ769x0+BQ78350-R1方案并能够引出8串电池的所有引线,但是每串电池由多节并联而成,是否能正确测量电量?

    R.并联只带电流和容量的影响,对于BQ769x0+BQ78350-R1而言,只是需要在串并联的设置中设置串并联的数量就好了。并联并不会影响电量的测量。

  • 您好! 对整组电池串(24V/60AH 磷酸铁锂)做电量计量,TI是否有适合的阻抗跟踪的方案可以推荐?

    如果没有无法对整组进行监测,我们可跟供应商协调使用我们做的保护板。对于20并8串这样的电池组架构,能否推荐阻抗跟踪方案?