您好,最近在给BQ76PL536A编程,发现一个问题,就是BQ76PL536A的 EPROM编程问题。我对其的理解是:
BQ76PL536A可以写的EPROM区域是0x40-0x47.这些区域是OTP只能一次写入的区域,而且需要通过先将7 V电压施加至LDOD1 (2) 引脚来把期望的数据写入合适的地址。对吗? 如果这样的话这些区域的值一旦写入数值后就不能改变,而且写的过程还需要在其特定的引脚加7V电压。这个操作起来很麻烦,请问我的理解有没有错误?有没有简单的方式向EPROM区域写数值啊?谢谢!!!