This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76PL536A

Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

您好,最近在给BQ76PL536A编程,发现一个问题,就是BQ76PL536A的 EPROM编程问题。我对其的理解是:

 BQ76PL536A可以写的EPROM区域是0x40-0x47.这些区域是OTP只能一次写入的区域,而且需要通过先将7 V电压施加至LDOD1 (2) 引脚来把期望的数据写入合适的地址。对吗? 如果这样的话这些区域的值一旦写入数值后就不能改变,而且写的过程还需要在其特定的引脚加7V电压。这个操作起来很麻烦,请问我的理解有没有错误?有没有简单的方式向EPROM区域写数值啊?谢谢!!!

  • 怎么没有专家回答啊  !!呵呵

  • 对的,因为各种保护值希望设置好了就不要再改变,也算是为了更加安全。

  • 你好,你的理解是对的,先把期望的数据写入寄存器,然后加7V电压到LDODx管脚,然后发送写EPROM命令就可以把期望的数据写入了。EPROM是OTP结构,所以是一次性的,这也是为了防止在恶劣的工作条件下,二级保护的值被意外的改写。而也因为是OTP结构,所以也没有更简单的方式来操作,这一步应该是在工厂里面完成的。

    但是如果你在生产之后还想修改EPROM的数据,通过一种特殊的命令格式,可以覆盖二级保护的设定值,但是在reset之后,这些值又会恢复到EPROM里面设定的初始值上面去。如datasheet里面如下所述: