我们使用LMR38025-Q1,15V输入,5V输出,5V输出去带6路SN6505DQDBVRQ1搭配变压器产生正负压电路做MOS的驱动电压的电路。目前出现带四路输出电压5V正常以及产生的正负压都正常,带六路时出现输出电压升高至7-8V导致最终输出的正负压异常,可以帮忙分析一下为何会出现输出电压升高的问题。
如果是加大负载之后输出电压升高,可以考虑检查一下反馈回路的选型是否恰当。
可以通过webench先核对外围电路选型。
LMR38025-Q1 数据表、产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn
已解决,感谢,目前排查下来似乎是芯片引脚虚焊导致。 贴的另外两块没有问题。