各位同仁好,遇到一个问题,希望各位能给以指导。
我在一个低功耗设备中,使用BQ24040对3.7V锂电池充电:5V充电,充电电流450mA左右;使用TPS63001对电池升降压得到3.3V供电电源。二者电路都参考手册和Webench设计。焊接检查没问题。
单独使用BQ24040给没电或有电的锂电池,PG和CHG低电平,充电电流正常。如果拔掉电池充电,VBAT为4.2V, PG为低电平,正常。
单独使用TPS63001完全正常工作。
但是将二者连在一起使用,会出现:
1)如果给有电的锂电池充电,PG和CHG为低电平,一切正常,这是正确的情况。
2)如果给没电的锂电池充电,VBAT大概为1.6V,电感有鸣响声,TPS63001的VOUT大概为2.4V,电池没进入充电状态,但PG和CHG都低电平。电池拔掉充电也是如此。这是故障状态。
将VCC端的负载完全断开亦是如此结果。目前在两块板上调试可以验证如上情况。
请问,这种情况可能的原因是如何?下一步可能需要怎样测呢?
另:将TPS63001电路换成TPS63051电路后,上述故障状态就不再出现了。
以上所说“没电的锂电池”是电池电压降到保护电压以下时,电池被保护状态,电压为0;“有电的锂电池”可以理解电池电压在3V~3.5V状态的电池。