This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65217: TPS65217给AM3359供电,频发AM3359内部短路

Part Number: TPS65217
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

TPS65217给AM3359供电,外设电源供电采用TL5209DR供电,TL5209DR使能端由TPS65217的VLDO2控制,多次发生AM3359内部短路问题,更换AM3359后正常,运行一段时间后还会损坏。TL5209DR使能端改由LS2控制问题仍然没有解决。请问,改为PGOOD引脚控制外部电源是否能够避免由于上电时序造成的AM3359损坏。谢谢

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 您好

    我不确定我是否正确理解了问题、因此如果我错过了重点、请予以更正。 PGOOD / LDO_PGOOD 引脚通常连接到 AM3359的 PWRONRSTN/RTC_PWRONRSTn、以防止在上电失败时损坏。

    如果 PGOOD 为低电平、则会向 AM3359发送 RESET 信号。

    PGOOD 时序取决于序列中的最后一次降压(DCDC3)。

    LDO_PGOOD 时序取决于 LDO1。 LS2不影响 PGOOD 或 LDO_PGOOD 时序。

    这也可能有助于向客户索要其系统的原理图、以便我更好地了解其设置。