BQ40Z50-R2: FullChargeCapacity可以设置吗?

Part Number: BQ40Z50-R2

您好!

      在电量计Learning Cycle过程中,我先放电,静置5小时后充电,在充电的过程中,电芯电压还没达到保护值,两次都因为RemainingCapacity() ≥ FullChargeCapacity()而保护,设计容量是25200mAh,我想知道FullChargeCapacity的初值来自哪里?可以设置吗?怎么解决这种异常。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 您好,

    您的问题已分配、我们将尽可能予以解答。 

  • 您好,

    我们正在处理队列,我们​​已将您的问题提升到更高优先级。我们将在一周内回复。

  • 您好,

          接上面的问题,为了让学习进行下去,我们禁止的OC的功能,最终我们完成了学习的功能,学习完成后Update Status=0x06,但是我现在发现另外一个问题,就是我们设备测试的容量在2620mAh,但是电量计的Full charge Sapacity=19389mAh,为啥差异那么大,是化学ID选的不合适?

  • 您好,
    似乎您已将过度充电参数设置为过低,或者您正在快速为电池充电。 我建议将OC-overcharge阈值更改为在数据表的充电参数内仍可接受的更高数字。 默认值也设置为300mAh。

    新问题建议您重新发帖,谢谢。

  • 好的,谢谢!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。