我用TPS5430来设计功放时,同一批次的TPS5430做负压12V输出时,低频100Hz底噪高出很多。正负压都是用的5430
正常的5430在现有的输出上额外挂1.7W负载工作都是正常的,不会出现100Hz频点处凸起
现在一批货,不是所有芯片都有这个问题,有10%出现这种问题,(货绝对是原装)现在不知道怎么去处理这个问题。
电源不是适配器输入,是恒流恒压开关电源输入。
请帮忙分析一下,


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用TPS5430来设计功放时,同一批次的TPS5430做负压12V输出时,低频100Hz底噪高出很多。正负压都是用的5430
正常的5430在现有的输出上额外挂1.7W负载工作都是正常的,不会出现100Hz频点处凸起
现在一批货,不是所有芯片都有这个问题,有10%出现这种问题,(货绝对是原装)现在不知道怎么去处理这个问题。
电源不是适配器输入,是恒流恒压开关电源输入。
请帮忙分析一下,


打开链接ticsc.service-now.com/csm
点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
关于质量问题,请您查阅客户退货流程:www.ti.com.cn/.../customer-returns.html