1.TPS65994BHRSLR 当VBUS先供电时,PD会进入dead battery状态,请问有什么办法可以让在VBUS先供电PD不进dead battery状态么?
2.如果PD在VBUS先供电的时候PD一定要进入dead battery状态,请问是不是把状态清楚后就可以正常工作?偏移地址是多少(Ox20么?)?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.TPS65994BHRSLR 当VBUS先供电时,PD会进入dead battery状态,请问有什么办法可以让在VBUS先供电PD不进dead battery状态么?
2.如果PD在VBUS先供电的时候PD一定要进入dead battery状态,请问是不是把状态清楚后就可以正常工作?偏移地址是多少(Ox20么?)?


1.电池电量耗尽状态会影响 PD 控制器当前由 Vbus 而不是 Vin3v3供电、因此如果您使用电池、它将进入电池电量耗尽状态。 您可以通过挂起"dbcfg" 4CC 命令来清除电池电量耗尽状态。
2.是的、PD 控制器在了解状态后可以正常工作、没有认证。 您必须将此4CC 命令写入 I2C1的命令寄存器(0x08)。 如果0x20是为 I2C1情况设置的目标地址、则可以使用该地址写入4CC 命令。