我的bq24195 boostmode有问题如下:
当使用电池时, REG[00~09] 值为 0x35 0x2b 0x60 0x11 0xb2 0x8a 0x03 0x4b 0x00 0x10 0x23
当使用适配器时,REG[00~09] 值为0x35 0x2b 0x60 0x11 0xb2 0x8a 0x03 0x4b 0x84 0x10 0x23
过一会REG09值发生了变化: 0x35 0x2b 0x60 0x11 0xb2 0x8a 0x03 0x4b 0x84 0x00 0x23
使用电池时,电池电压为4.11V;PMID电压为3.57V,不能正常升压, OTG电压为4.11V,SYS电压为4.11V,
当使用5v适配器时, PMID电压为5V,OTG电压为0V,SYS电压为4.28V
使用12V适配器时,PMID电压就为12V,
也就是当使用电池供电时,不能正常升压,无法启动boost mode,这是什么原因?希望能给找出问题的原因,谢谢!