BQ25896: 错误指示

Part Number: BQ25896

1.如果未连接电池,但是连接了适配器,启动充电功能,会报错吗?

2.如果未连接适配器,但是连接了电池,启动充电功能,会报错吗?

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 我在EVM上检查了这两种情况下的一些寄存器的状态:

    1.

    • VBUS_GD: VBUS attached (REG0x11[7]=1)
    • PG_STAT: Power Good (REG0x0B[2]=1)
    • CHRG_STAT: Charge Terminated (REG0x0B[4:3]=11) or Fast Charging (REG0x0B[4:3]=10).

    2.

    • VBUS_GD: No VBUS attached (REG0x11[7]=0)
    • PG_STAT: Not Power Good (REG0x0B[2]=0)
    • CHRG_STAT: Not Charging (REG0x0B[4:3]=00)
x 出现错误。请重试或与管理员联系。