This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100-G1电池电量监测生成*.srec固件文件,提示从设备没有确认 和 ROM校验无效

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

我的BQ34Z100-G1经过充放电学习过程之后,在生成*.srec 黄金文件的时候一直提示充设备没有确认 和 ROM校验无效。这会是什么问题导致的?

有没有关于这个IC生成*.SREC文件的详细教程和需要注意的地方啊。。。

谢谢解答。

  • 是在EVM上测试的,还是用自己的板子?

    检查一下VCC供电部分的电容是否焊接

    芯片是从bq34z100 老版本的芯片强行升级的么?

    在EVM上测试都没有遇到这样的问题, 跟换芯片是否能够解决?

  • (1)用的自己的板子测试的。没有EVM

    (2)VCC都接了电容的,电路就是按照技术手册上面的Figure 12. Multi-Cell and 5-LED Display弄的,用的期间也是一样的。

    (3)BQ34Z100G1的芯片是从TI那边拿来的,不知道是不是老版本,芯片上面的标示:34Z100 56K G4 CPSJ

    (4)我这只有同一批次的,换了也是一样,不知道是不是芯片问题,也没有EVM板测试。

    还会有其他问题导致这个情况吗?

    下面是我的Z100电路图