Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B, TPS23882
我用LM5148设计了一个DC电源板,调试时出现了一些问题。贵司可以协助测试板子的伯德图吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用LM5148设计了一个DC电源板,调试时出现了一些问题。贵司可以协助测试板子的伯德图吗?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
感谢您的咨询!
我可以仔细核实一下是否使用了 TPS23882或 TPS23882B 吗? 它们具有不同的 ROM 基址、只有 TPS23882B 可以完全在自主模式下运行(无需从主机加载外部 SRAM)。 只有 TPS23882B 具有 AUTO 引脚。
假设您使用的是 TPS23882、并且在 R12h 中使用 I2C 配置了自动模式。 之后、您仍然可以通过 I2C 进行许多更改、但某些配置需要在自动模式之前进行预设置、例如重新映射。 自动模式允许您进行握手、如果握手有效、您可以打开目标端口。 稍后、如果您想关闭端口、可以重写 R19h:例如、11110000用于关闭端口1-4。
如果您使用的是 MSP430等主机、则连接到 R19h 以禁用端口的接线可能会再次被主机覆盖。
请告诉我上述函数是否可行、以及您的主机信息。 谢谢!