在UCC28056的示例中,输出电容一般大于100uF。反馈基准电压是2.5V,输出过压阈值在2.7V左右,以390V输出为例,那么输出过压保护大概在420V。因为电源体积受限,需要减小输出电容。问题是减小输出电容,输出电压纹波变大,很容易触发过压保护,有没有办法减小输出电容的同时不触发过压保护?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,你试下下面几种方法看能不能对UCC28056减小输出电容的同时不触发过压保护。
如果输出电容减小,可以考虑增加输出电感的值。这将有助于降低输出电流的上升率,进而降低输出电压的纹波。
使用更高品质的磁组件,比如使用更低损耗的电感来降低输出电压纹波。
考虑添加额外的RC低通滤波器,虽然这会在一定程度上增加电路的复杂性,但可以有效降低输出电压纹波。
使用更高的 ESR 电容, 在输出端使用适当的电解电容,增加其等效串联电阻(ESR),可以帮助减小纹波,但需注意可能带来其他问题。
通过调整设计前,可以使用仿真工具对负载变化时的电压纹波进行模拟,针对不同的输出电容、输出电感值,寻找最优组合。
进行实际测试,观察小幅调整所带来的电压波动情况。