This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用bq34z100-g1做电池容量评估是否需要进行核对性放电

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

做铅酸电池容量评估一般做法需要对电池进行核对性放电,即将电池按照一定电流深度放电后再充电,以获得比较准确的电池容量。用bq34z100-g1做铅酸电池容量评估也需要这么做吗?对于已经使用一段时间的电池,不做核对性放电的话bq34z100-g1的评估误差大约是多少呢?

  • 基于库仑计(EDV CEDV)技术的电量计需要楼主提到的过程去更新实际的FCC,这个过程称为learning .

    但是基于阻抗追踪技术的电量计(BQ34z100-G1),理论上是不需要这learning过程的,只是在开发过程中对样机做learning取得最优化的flash资料即可,在生产时,可将资料烧录到其他板子上,这样可以大幅的节约生产设备成本和工时。

    在开发时注意选择匹配的CHEM ID,采用阻抗追踪技术得到的精度也比采用库伦计技术的要高。

    以上谢谢!

  • 谢谢您的解答。不过您也提到只是理论上不需要核对性放电过程,那也就是说如果我对电池容量测量准确度要求较高的话还是需要这个过程了?

  • 不用每一颗都full learing ,通过烧录的方式出货的电池已经能够达到非常高的精度了,完全可以满足出货的要求。

    在客户的使用过程中芯片会自己更新相关的参数,不用full learning 过程。

    实际的生产中, 有一些客户会继续采用full learning的步骤,但这样做更多是从提高产品可靠性和品质的角度来考虑。