使用LP8864QRHBRQ1做的板子,出厂测试OK,到客户手上被退回不良品比较多。
出现的现象是不工作,或者频闪,分析发现LP8864QRHBRQ1的VDD为0.
不知道为什么会有这种情况,请告知。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用LP8864QRHBRQ1做的板子,出厂测试OK,到客户手上被退回不良品比较多。
出现的现象是不工作,或者频闪,分析发现LP8864QRHBRQ1的VDD为0.
不知道为什么会有这种情况,请告知。
是同一个批次的,退回来的分析就是VDD电压为0V。更换了LDO也不行。
如果生产焊接过程没有问题,可以考虑是芯片本身的问题。
如果是在TI官网购买,可以按照下述方式联系相关团队做失效分析。
打开链接ticsc.service-now.com/csm
点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
会有专员为您服务。