根据数据手册中对图37的描述,输出电压远端感测功能需要在负载端将电压正连接到RFB1,并且在VOUT+近端通过Rsense+连接到远端负载的正端,负端类似。若负载距离VOUT+较远,那么接回RFB1的线将会很长,这是否会对环路造成不稳定的影响?
如下图是LM27403EVM指南中的demo原理图,这里的电阻Rs+在近端将VOUT接回然后接到RFB1,连接方式和上述的手册描述不太一样。是怎么处理这个远端探测的呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
首先这个是原理图,只表示网络连接和电气属性,并不准确的标识绝对距离和PCB布局。其次假设这个标明相对距离,理论上会有影响,但是这个和布局和信号以及相关保护设计均有关系,无法从原理图单纯推测是否一定存在干扰。最后在满足IC的硬性设计条件情况下,外部电路设计是需要根据您需求进行设计,不是一定要完全想相同。
第一个图官方给出的示意图,相关外围电路不全,而且图中下面有说明是满足相关功能的图。第二个图是开发板的原理图,开发板的目的是为了方便客户学习与应用(测试IC能不能实现相关功能),所以将所有的功能尽可能给您展示,且第二个图相对于第一个图比较完整且使用。
https://www.ti.com.cn/product/cn/LM27403
官方在主页下有相关电源辅助设计工具,您可以参考使用。
WEBENCH® Designer LM27403