This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS796: 使用TPS79618给AFE5809的AVDD_1.8V电源网络供电时出现异常

Part Number: TPS796
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

使用TPS79618给AFE5809的AVDD_1.8V电源网络供电时出现:1)TPS79618输出电压变为2V;2)部分TPS79618输出振荡
1、TPS79618输出电容为22uF(0805封装),NR引脚使用电容为0.1uF;输出分别通过三个磁珠(BLM18SG121TN1D)给三片AFE5809的AVDD_1.8V引脚供电。
1)在AFE5809的PDN_GLOBAL上拉情况下(AFE5809整片断电),TPS79618输出为2.0V。
2)在AFE5809的PDN_GLOBAL下拉情况下(AFE5809整片上电工作),TPS79618输出为1.8V,此时有部分TPS79618输出出现振荡,振荡频率约为82kHz,幅度为100mV。
2、更改TPS79618(在1测试中输出振荡的TPS79618)输出电容为4.7uF(0603封装),NR引脚使用电容为0.1uF;输出分别通过三个磁珠(BLM18SG121TN1D)给三片AFE5809的AVDD_1.8V引脚供电。
1)在AFE5809的PDN_GLOBAL上拉情况下(AFE5809整片断电),TPS79618输出为2.0V。
2)在AFE5809的PDN_GLOBAL下拉情况下(AFE5809整片上电工作),TPS79618输出为1.8V,此时TPS79618输出振荡频率约为156kHz,幅度为120mV。

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 检查反馈电阻是否按照数据手册推荐的值连接,确保分压正确。

    另外,使用的电容不符合要求,可能引发振荡。

    电路布局问题也需要考虑,比如输出电容距离LDO太远,走线过长,都会影响稳定性。

    总之,建议参考手册或者开发板的推荐电路进行改进。

  • 确认:1)TPS79618为固定输出,无反馈电阻;2)参考布局完全按照参考手册布局;3)输出电容22uF陶瓷电容,等效esr为2.7mΩ

    再次测试:1)减小负载,原先TPS79618后负载为三片AFE5809,现保留一片AFE5809;2)增加负载,在TPS79618后输出端增加200Ω对地电阻

    1、TPS79618输出负载为一片AFE5809时。

    1)在AFE5809的PDN_GLOBAL上拉情况下(AFE5809整片断电),TPS79618输出为1.8V。
    2)在AFE5809的PDN_GLOBAL下拉情况下(AFE5809整片上电工作),TPS79618输出为1.8V,此时有部分TPS79618输出无振荡。

    2、增加负载,在TPS79618后输出端增加100Ω对地电阻,同时测试了两块PCBA

    第一块PCBA

    1)在AFE5809的PDN_GLOBAL上拉情况下(AFE5809整片断电),TPS79618输出为1.8V。

    2)在AFE5809的PDN_GLOBAL下拉情况下(AFE5809整片上电工作),TPS79618输出为1.8V,此时有部分TPS79618输出无振荡。

    第二块PCBA

    1)在AFE5809的PDN_GLOBAL上拉情况下(AFE5809整片断电),TPS79618输出为1.8V。

    2)在AFE5809的PDN_GLOBAL下拉情况下(AFE5809整片上电工作),TPS79618输出为1.8V,此时有部分TPS79618输出依然振荡,现象同第一块PCBA不同。

    现在希望确认,是否TPS79618输出端和AFE5809输入端连接时可能会产生振荡。

  • 虽然参考手册布局,但实际PCB可能存在寄生参数差异,如走线电感、地回路等。
    而且同样条件下,不同PCBA表现不同,需要在同一条件下对比两块板的布局、焊接质量等,查找潜在差异点。