This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DCDC的上下管电流监控有什么作用

DCDC的上下管电流监控有什么作用?

为什么需要区分上管电流和下管电流

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,在DC-DC转换器中,上管和下管的电流监控非常重要,主要作用有:
    监控上下管的电流能够帮助设计师更好地理解功率损耗情况,从而优化电路设计,减少能量浪费,提高整体转换效率。
    通过监控上下管的电流,能够实时获得器件的热状态,防止过热,避免因温度过高导致的器件损坏或降频。
    在负载变化时,监控上下管的电流可助于调整控制策略,实现更快的动态响应,确保输出电压和电流的稳定性。
    改善负载分配,分别监控上下管的电流有助于判断它们的负载情况,确保在多相或并联配置中实现电流的均匀分配,提升系统的可靠性和性能。
    上管主要负责开关转换,直接控制电能的输入,而下管则负责导通电流、提供续流。

  • 1、分开监控的目的是啥呢?为什么有些只监控上管电流,为什么有些都要监控?

  • 上面已经回复了,上下管分别监控的目的。