This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC21520: UCC21520波形异常

Part Number: UCC21520

你好,我目前在做一个两相交错并联四开关的功率板,

这是电路拓扑

这是驱动电阻和栅极电阻(10K)

这是UCC21520的驱动电路

目前在加入几百W功率之后出现了如下问题:

电路工作在buck模式,所测波形为直接测MOS管引脚GS,其中黄色为第一张主电路原理图中桥臂上管Q1,蓝色为桥臂下管Q7,绿色为第二相桥臂上管Q2

在两个上桥臂都同时导通的时候,驱动GS会出现振荡,同时可能是由于串扰问题引起其他mos管驱动gs振荡,之前考虑的是寄生电感的原因,但是振铃一般不是在驱动电压幅值上下衰减振荡的吗?而且下管的开通(图蓝色波形)好像没有这个影响?请问这是大概是什么原因呢?我的驱动电路设计的对吗

这个是Uds波形,会出现振铃 串扰问题

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

         当您观察到此振铃时,Q7 的输出与 VSS 短路。Q1 和 Q2 的导通似乎都会在隔离电源上引起谐振。在隔离式输出电源上观察到谐振的位置取决于示波器通道的接地位置。

    低 Rdson 硅 FET 在其有源/饱和区域具有高增益,它们在导通和关闭时会通过>该区域。这种高模拟增益通常会将寄生的 Ldrain 和 Cphase 谐振槽电流放大为一个大的开关节点振荡。

    每次 pull-up 网络关闭时,它都会很兴奋。一个低效率的解决方案是增加一些导通电阻来严重抑制这个谐振频率。更好的是,在这个谐振频率下具有高阻抗,但对 <20MHz 栅极驱动电流瞬变的阻抗较低。

    您可以在高端使用更高 Rdson 版本的 FET。除了成本更低之外,它们的线性区域还具有较低的增益(跨导),这将降低开关节点振荡。

    您还可以将 ESR 添加到 HV 去耦中。这将增加开关节点 LC 槽的串联电阻。电解电容器非常适合此目的,因为它们是大型元件,可以耗散吸收谐振的功率。