Other Parts Discussed in Thread: BQ3055
Hi ti supporter ,
目前我计划用bq3055 设计一款锂电池产品,但对这个了解不是很清楚,有一下问题需要咨询一下,谢谢支持。
1,基于硬件的大电流保护如何实现?是否是检测到电流大于预设值就关闭DSG的NMOS?
2,SHA-1身份验证是什么意思?
3,Vstartup on PACK 3-5.5V是指在PACK脚上加3-5.5V的电压表示芯片开始工作吗?
4,6.6节POR时REG25的电压为什么是2V而不是2.5V呢?
5,wake from sleep怎么实现?
6,sleep怎么实现?
7,参考原理图上R20 3M欧电阻是否应放在NMOS的DG端?
8,SMBUS的高电平是多少V?
9,SRP-SRN最大0.25V,那么取样电阻为10毫欧时,是否意味通路最大电流为25A?
10,热敏电阻的B参数是否有要求? 11,怎么自动校准? 12,充电电流是靠外部充电器控制,还是靠芯片控制?
13,电芯平衡电流10mA会不会太小了?
14,SMBUS为什么不接上拉电阻?
15,芯片是否需要下载软件?怎么下载?
16,电量计是否需要输入电池曲线?
17,fuse在参考原理图里被短路了,实际不会使用fuse吗?