最近用到TPS62130这颗芯片,测试的时候发现负载一短路IC就没输出了,坏的比例还挺高的,IC烧的时候也没发烫也没击穿的痕迹,
就好像哪里保护了一样,看手册是有短路保护的啊!还是我买的芯片有问题(假货)?下面是原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近用到TPS62130这颗芯片,测试的时候发现负载一短路IC就没输出了,坏的比例还挺高的,IC烧的时候也没发烫也没击穿的痕迹,
就好像哪里保护了一样,看手册是有短路保护的啊!还是我买的芯片有问题(假货)?下面是原理图
你好,thermal pad 焊接没问题吧。唯一没坏的一片做交换实验试试,换个板子重新焊接试试,谢谢。
1. 把C3、C7的GND引脚和C5、C6的GND引脚之间直接用一根很短的导线连起来试试,从LAYOUT上看起来PVIN的输入电容与IC的PGND回路有点大。
2. IC底下的散热焊盘确定焊接良好不?
你好,你的问题解决了吗?我也遇到同样的问题,但是我发现通过设置可以避免这个问题。不过还有些疑问,和根本原因没找到,是否可以加qq讨论一下,1299372947
Hi
如果需要做短路保护,建议您选择5A以上的电感,原因是剧烈的电流变化,如果芯片保护还没有来得及保护,电感已经饱和是很容易烧芯片的。
请上面的朋友帮忙验证,这样是否可以解决问题。