现在使用intel huron river platform,sandy bridgeCPU,设计CPU的电流要求是Iccmax=94A,Itdc=52A,Idynmax=66A, 设计需求参数和TPS51640提供的参考线路一致,所以设计时的外围线路搭建基本是按照参考线路而来,不同是将参考线路的电感由0.36UH换成0.47uH,因为用前者电起不来,用后者电可以起来,但是有新的问题出现:就是我用I7的CPU,最高频率是2.1GHZ,但是我只能让它跑到1.2GHZ, 1.4GHZ有时可以进系统有时不能进系统,即使能进系统,也很容易死机,更高就更不行了,并且即使是1.2GHZ或者更低的工作频率,也是在CMOS中将EIST,C3,C6,C7的功能都disable了才可以的。另一发现是,在datasheet中page27,有个VHFM的参数给的值是0.9V,这个值是最大值还是最小值,具体什么含义。因为1.2GHZ的cpu_core都是低于0.9V的,而1.4GHZ的值在0.88~0.92之间波动。我担心是和这个有关系。
希望您可以尽快帮忙分析解决,十分感谢!!!