This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76930: 无法充放电问题

Part Number: BQ76930


你好,

    客户端有个产品在市场上销售,碰到一个问题,详细描述一下:

     产品的架构:
     MCU:国民
     AFEBQ7693003DBTR
     带蓝牙模块
     用户可以通过蓝牙APP去检测电压,电流,温度, MOS管状态。

      故障现象:用户发现,无法充放电。
      通过APP访问BMS 发现一切正常, MOS工作状态也正常(这个状态是通过蓝牙APPBMS蓝牙模块连接读取数据正常, MCU通过I2CBQ76930通讯也正常, 波形也是对的, 但是我们通过测量, BQ76930Alert管脚是一直处于高电平状态, 充放电MOS管实际是没有打开的,也就是没法充放电,但是BQ76930,通过I2C反馈给MCU的情况是,充放电是正常的,可以充放电的,所有蓝牙APP读取数据也是正常的。出现这种现象,如果复位BQ76930,就会正常了。

目前不知道什么原因导致的? 不知道是不是有什么影响了Alert管脚, 或者是有什么故障报警清除失败了,导致Alert管脚一直高电平?
请帮忙协助分析一下, 谢谢!

 




 

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

    对延迟回复您表示歉意,支持队列目前非常高,响应时间比平时长得多。

    我在遵循上述客户问题描述时遇到问题。

    但总的来说,主机微控制器必须启动所有保护恢复。 MCU需要将故障读回活动的ID,并清除SYS_STAT寄存器中相应的位,以便清除警报引脚。 然后需要手动重新启用CHG和/或DSG位。 请记住,如果条件仍处于活动状态,OV/UV可能会立即重新切换。 有关清除状态位的详细信息,请参阅数据表(www.ti.com/.../bq76930.pdf)上的 Table 8-3

    另一个好的检查是检查DEVICE_XREADY位的状态,确保未设置为1,因为这表示故障处于活动状态,MCU必须在等待几秒钟后清除故障。