1、有22路LED需要驱动,每一路最大电流多是150mA,电流精度要求0.01mA,要求每路独立控制且电流连续可调
2、22路led的电压范围在6-39V之间,功率在1-6W之间.
3、需要采集、显示每一路LED的电压,电流值。(调光过程需时时显示)
请教下
1、能否使用lp8866s-q1作为驱动芯片,或者有更合适的选择
2、采集每一路的电压、电流值,有什么型号可以推荐
3、能否有比较详细的电路图及参数做为参考
4、是否可以通过单片机+4片lp8866驱动芯片用IIC协议实现电压电流数值传输显示