您好:我现在使用贵司的BQ76PL536芯片,主机采用C8051F040芯片;C8051F040的程序是根据TI官网提供的MSP430程序修改而来。
测试方法:1、只用1片BQ芯片和F040连接,BQ芯片的VC0接稳压源的负极,BAT1和BAT2接稳压源的正极(利用一台稳压源模拟电池组);
2、VC0、VC1..VC6间有1k的电阻;实际测试过程中,发现只能采集到VC0的电压,其余的都是0;(由于BQ芯片的AD采用的软件触发和监测,所以DRDY和CONV都是悬空的)
3、同时在测试过程中,发现DRDY一直都是高电平状态。
请问,是哪里可能存在问题~