DCDC电源,输入18V~27.5V,输出28V3A,升压电感4.7uH,输入电容660uF,输出电容1100uF.12角MODE接地,驱动波形无震荡,电源一直工作在DE模式,无法进入FPWM模式,导致上管发热。MODE接vcc电源无发热现象,工作正常。查询规格书未找到MODE接地时进入FPWM模式的条件。相了解进入FPWM模式的条件.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DCDC电源,输入18V~27.5V,输出28V3A,升压电感4.7uH,输入电容660uF,输出电容1100uF.12角MODE接地,驱动波形无震荡,电源一直工作在DE模式,无法进入FPWM模式,导致上管发热。MODE接vcc电源无发热现象,工作正常。查询规格书未找到MODE接地时进入FPWM模式的条件。相了解进入FPWM模式的条件.
请参阅下面MODE引脚引脚功能的屏幕截图。这来自表6-1。引脚功能
通过将引脚接地,该设备被配置为DE模式。请在通电时将其连接到VCC或大于2.0V的引脚电压,以连接到FPWM。在操作期间,开关模式也可以在FPWM和DE模式之间动态编程。
我希望这已经回答了你的问题。如果您还有其他问题,请告诉我。
如果MODE引脚电压小于0.4 V(VMODE-FALLING)或在设备配置期间接地,则设备配置为二极管仿真(DE)模式。如果MODE引脚电压大于2.0 V(VMODE-RISING)或在设备配置期间连接到VCC,则设备配置为强制PWM(FPWM)模式。
如果设备配置为DE或FPWM模式,则轻负载切换模式可以在操作期间在DE和FPWM模式之间动态更改,而无需重新配置,例如通过MCU。DE模式适用于较轻的负载。如果负载更高,那么它无论如何都处于FPWM模式。
你能帮我分享一下Vin、Vout、Iout和原理图的要求吗。那我们可以检查一下。你也可以使用
https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
以估计和可视化切换模式。