BQ40Z80 的按键功能是否可以关闭电池电压对外输出,另外在电池电压对外有输出时,LED灯是否可以保持全亮的状态,除了作为电量指示灯外?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ40Z80 的按键功能是否可以关闭电池电压对外输出,另外在电池电压对外有输出时,LED灯是否可以保持全亮的状态,除了作为电量指示灯外?
你好,
1.按钮功能可以通过SHUTDN引脚用作紧急停机,以关闭嵌入式电池组系统。这将关闭CHG和SSG FET,从而断开系统的电源。这将关闭电池电压的外部输出。确保有一个单独的按钮,并将其配置为紧急停机。
2.LED显示屏可以有多种用途。LED显示相对充电状态或绝对充电状态,可以在保持时间内保持点亮。LED可以配置为在达到特定充电状态阈值时闪烁。LED也可以配置为闪烁,以有效地获得两倍的分段数来显示充电状态。在放电过程中,LED灯只会在编程的保持时间内保持亮起。您可以根据需要设置保持时间。
谢谢,