This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

阻抗追踪,关于阻抗问题



如下:是学习得到的阻抗表,

有几个问题请问下,

1.阻抗表里有4组Pack0 Ra,Pack1 Ra ,Pack0 Rax,Pack1 Rax分别代表什么?实际用的是哪组阻抗?电阻更新的话,又是更新哪组?

2.阻抗表里的值和真实的电池阻抗是怎样的关系,通过以下两个公式,计算得到的吗?

Ra[dod] =R[dod]/exp(Rb[dod]*T)
R[i] = Base R + sum(R_compressed[k], k = 1 .. I)´2Gain, and R[0]=Base R

那Rb[dod]是什么?R_compressed[k]是什么?sum(R_compressed[k], k = 1 .. I)是什么?

3.如果DF.updata status已经等于2,Qmax更新时,是不是继续+1?什么时候清零?

4.阻抗测量是在什么条件下进行的?放电时等待时间超过500s就开始阻抗更新测量吗?

请帮忙,多谢!

  • 1. 两组电池阻抗表, Pack 1, Pack1;    每组阻抗表有两个互为备份, Ra, Rax

    2. 这个实际上阻抗表数据以指数形式存储,Rb[dod]是阻抗表的温度系数。

    3. 不是,update status =2  , 表明已经学习过电芯参数, 只是状态表示,不会+1, 不会清零,

    4. 放电过程中会一直在做, 500s时限是电池在突加负载的时候,电池的动态响应。和你说的没关系

  • 非常感谢您的回答,

    关于问题2,Rb[dod]值不提供吗?那这样用户不就无法知道电池的真实阻抗了吗?那更新的阻抗表,我都不知道靠不靠谱?

    关于问题3,updata status=2后,表面已经学习过电芯参数,然后在使用的过程中,它不是会继续学习吗,这个时候updata status不变吗?一直等于2?

    关于问题4,放电过程中一直会做,是在电池充满后放电时会测量,还是随便电池什么状态,比如电池容量为50%,开始放电,这个时候也会测量吗?

    以上麻烦了,多谢,特别疑惑+茫然,多谢,多谢!

  • 1. 实际上 Rb 并不需要更新, 也不会更新。 新的阻抗表可以直接看Ra,判断是否正常。 Ra是常温下的阻抗值。

    2. 如果IT enable 会改变成6. 参照 Technical reference Manual 中对这个寄存器的描述

    3. 都会。 阻抗测量是一直在做的,但阻抗更新是在11%(SOC>33%) 的间隔, 和3.3%(SOC<33%) 的间隔 共15 个点才更新。

  • 1. 实际上 Rb 并不需要更新, 也不会更新。 新的阻抗表可以直接看Ra,判断是否正常。 Ra是常温下的阻抗值。

    2. 如果IT enable 会改变成6. 参照 Technical reference Manual 中对这个寄存器的描述

    3. 都会。 阻抗测量是一直在做的,但阻抗更新是在11%(SOC>33%) 的间隔, 和3.3%(SOC<33%) 的间隔 共15 个点才更新。