我们用BQ4050做两串设计 在批量中发现两个问题 目前一直找不到原因 帮协助看下
产品应用是两串电池,带有4个指示灯,配置的充电唤醒电流约为300mA
问题1:在首次上电充电激活(充电电流2A)的时候,激活后关闭充电器,灯还会异常闪烁,时间大概20秒,这个时间跟配置的CC wake up 时间相对应 异常100%复现
问题2:在组装老化后进行搁置,搁置10个小时以上可能会出现充电(充电电流2A),灯无法马上亮起,需要等待大概20秒灯才会亮 这个时间跟配置的CC wake up 时间相对应 异常5%复现
帮确认下以上问题可能的原因是什么,附件为该项目的gg文件。