This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ4050: BQ4050首次上电灯显异常以及长时间搁置有概率出现充电唤不醒问题

Part Number: BQ4050


       

      我们用BQ4050做两串设计  在批量中发现两个问题   目前一直找不到原因  帮协助看下 

      产品应用是两串电池,带有4个指示灯,配置的充电唤醒电流约为300mA   

      问题1:在首次上电充电激活(充电电流2A)的时候,激活后关闭充电器,灯还会异常闪烁,时间大概20秒,这个时间跟配置的CC wake up 时间相对应   异常100%复现  

      问题2:在组装老化后进行搁置,搁置10个小时以上可能会出现充电(充电电流2A),灯无法马上亮起,需要等待大概20秒灯才会亮   这个时间跟配置的CC wake up 时间相对应   异常5%复现  

      帮确认下以上问题可能的原因是什么,附件为该项目的gg文件。

      7288.gg.csv