This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS62130: 对电源输入热插拔导致芯片损坏

Part Number: TPS62130

我们按照手册要求设计了该芯片的电路图,实现3.8V~17V输入时,输出3.5V。

但目前出现了一个问题——当输入15V DC时,热插拔电源接插件,竟然直接导致了该芯片损坏,直接表现是导致了该电源芯片输入输出短路了,进而导致后续电源与芯片烧坏。

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    当输入15V DC时,热插拔电源接插件,竟然直接导致了该芯片损坏,直接表现是导致了该电源芯片输入输出短路了,进而导致后续电源与芯片烧坏。

    根据您的推测,请参考如下建议。

     ​输入端瞬态过压保护(TVS管缺失)​

    • ​问题本质​​:热插拔时接插件火花放电或电感(线缆/走线寄生电感)与电容谐振,产生瞬间高压尖峰。
    • ​解决方案​​:
      • ​增加TVS二极管​​:在芯片​​Vin-GND​​间并联单向TVS,吸收高压尖峰。
      • ​增强储能电容​​:在输入端增加​电解电容​​(低ESR)与陶瓷电容并联,抑制瞬态电压波动。