做了一块TPS61092RSA的测试板,电路是按参考设计做的,就是没有输出,附件有PCB文件,请高手给予指导!谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
layout 参照EVM板即可: www.ti.com.cn/.../sbvu003.pdf (或者提供word/picture/PDF格式的PCB Layout文件)
能否详细说明一下您的电路测试情况,包括输入电压,输出负载,以及具体是参照哪一个电路图或者上传电路图?
另外帮忙确认一下:
1. 启动之初,SW是否有波动(可否提供波形)? 断电时, SW阻抗正常(主要是想确认SW是否低阻抗了)
2. 芯片质量(芯片来源,最好是在TI授权代理商处购买,或者是在TI网站上申请的), 避免是芯片质量造成的。
3. 芯片Power Pad/PGND/GND都是连接在一起的,layout参照上述。
我用的型号是TPS61092RSA,看资料应该固定输出5V的,准确的问题是输出电压不稳,跟随输入变化,测试时,输入3V, 测试的输出负载为10欧,LBI和LBO我暂时没用,所以都R1\R2,R3/R4都是NC的,同时SYNC是直接接输入电源的,你列的几点问题下面有回答,请再帮分析下,谢谢
1、输入是接的稳压电源,SW脚有方波,占空比70左右,因不好添加附件,这里只能描述
2、芯片是从TI申请的,应该没问题
3、Power pad/PGND/GND都是接在一起的
见第一个提问的附件,提问时已经附上了,TI-test.pcb, PROTEL99格式的
能否详细说明一下您的电路测试情况,包括输入电压,输出负载,以及具体是参照哪一个电路图或者上传电路图(提供word/picture/PDF格式的文件)
我参照TPS6109* DATASHEET设计的,我用的是TPS61092RSA,FB不用加反馈电阻就有输出的,提问时有上传PCB文件,我的输入电压3~4.2V,输出1A,现在是输出不稳,有时能出5V,有时一接负载会变到4V左右,SYNC脚接高,EN接高,其它都是正常连接,这个论坛很难上传文件和发图片,你能通过其它方式联系吗