• 话题 39544 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 如何确保充电器布局符合要求?是否有针对 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25720、BQ25723、BQ25730、BQ25731 的指南?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A , BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , BQ25700A , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 如何确保充电器布局符合要求?是否有关于 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25720、BQ25723、BQ25730、BQ25731 的指南?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25170: 引脚配置和设计问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25170 该器件可配置为通过使用外部引脚为 1 节锂离子和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21750: 如何在 UCC217xx 和 ISO5x5x 中提高 DESAT 充电电流以缩短短路检测时间?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: UCC21750 Other Parts Discussed in Thread: UCC21710 , 对于 SiC 驱动,我们需要缩短短路检测时间! 该值由消隐电容器的容值和内部 DESAT 充电电流固定值 (500uA) 决定 如何在不选择固定小容值消隐电容器的情况下,使用 DESAT 缩短 SC 检测时间,从而为 SiC 应用安全地设计具有 DESAT 检测功能的智能栅极驱动器?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM5141: 环路补偿

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: LM5141 您好,关于 LM5141 测试,我有一些问题。 1.公式 (60) 显示了 Rcomp 的计算方法,该公式是如何得到的?是否有更详细的推导过程? 2. 当电感器过大时,环路将会不稳定,说是斜坡补偿过大导致的。那么该怎么办呢?我需要获取该问题的详细答复。 3. 我对 CCM 和 DCM 之间的级很好奇,您是否可提供任何测试波形或结果?下面是我的一个测试波形,划圆圈的部分令人困惑,能解释一下吗? 测试条件: DEMB 模式 440KHz 输入 8V 输出 3.…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS54A24: 如何降低 Vin 和 Vout 的噪声以及进行测量时的噪声?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS54A24 VIN 和 VOUT 的降噪 可以采取一些措施来降低这种噪声,例如添加启动电阻器或缓冲器、为高频旁路添加输入或输出电容器或添加一些电感滤波。 测量中拾取的噪声 当以全带宽测量输出纹波时,测量技术非常重要。务必实际中在全带宽下进行测量。为了测量输出纹波,必须尽可能减小测量回复,以避免增加噪声。这可以通过进行“尾纤”式测量、使用差分探头或将同轴电缆直接焊接到输出电容器上来实现。证明纹波尽可能接近负载可能也是不错的方法。 如果您想了解更多详细信息…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: I2C 地址是什么?为什么它在 BQStudio 上显示特定的数字?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO , BQ25703A , BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 问:I2C 地址是什么?为什么它在 BQStudio 上显示特定的数字?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25703A: 如何终止或设置降压/升压充电器的截止电流?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25703A Other Parts Discussed in Thread: BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , BQ25700A , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 问:如何终止或设置降压/升压充电器的截止电流?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25171-Q1: 配置引脚和设计问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25171-Q1 问:该器件可配置为使用外部引脚为锂离子、镍氢电池和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的扩展电压范围是多少?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    有时,TI 高侧开关的数据表将包含一个名为“扩展电压范围”的部分,如下所示: “扩展电源电压”仅适用于诸如冷启动(小于最小标称电源电压)和浪涌/负载突降(大于最大标称电源电压)等瞬态条件。该器件只能在“标称电源电压”范围内的直流稳态负载条件下运行。电流限制和短路可靠性等保护功能在额定范围之外不能保证正常工作,并且不支持在“额定”范围之外的稳态条件下运行。在某些情况下,Rds(on) 值将在更广的工作范围内增加,如下所示:…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的浪涌电流限制功能是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45 在某些 TI 高侧开关(例如TPS272C45)中,有一项称为“浪涌电流处理”的独特功能。它是一项基于传统固定电流限制的附加功能。该功能的内容是在器件初始开启期间具有更高的电流限制,而该电流限制的时间 ( tdelay ) 可由用户调节。 请参阅下图,了解浪涌电流限制的表示。在 t delay 之前,电流限制设置为正常电流限制的两倍(实际较高电流限制值因器件而异),并且电流限制恢复到用户随后为正常运行设置的正常电流限制…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    DCR010505U出现短路的情况 0 已锁定

    1712 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 4829482
  • 未回答

    tps61200 锁定输入电压没用。 0 已锁定

    5727 视图
    10 回复
    最新6 年多前
    由 lee Peng
  • 未回答

    BQ78350 LCD显示设置 0 已锁定

    899 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 hongli zeng
  • 未回答

    TPS6508641电源芯片输出不正常 0 已锁定

    2589 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 user6029772
  • 已回答

    求推荐 15V OR 24V输入,+12V( 1.5A) and +5V (2A)输出,纹波小点的 0 已锁定

    10575 视图
    12 回复
    最新6 年多前
    由 6045985
  • 未回答

    关于BQ3060 bqEVSW Software 0 已锁定

    1493 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 SIRI YANG
  • 未回答

    DRV8806芯片能接电磁阀,但是接泵不能正常工作 0 已锁定

    1881 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 user5241997
  • 未回答

    急急急BQ3060PWR芯片与软件兼容问题怎么处理 ? 0 已锁定

    589 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    LM5116 同步模式问题 0 已锁定

    1199 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    求推荐LDO,输入1.5~5.5V 0 已锁定

    1494 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    PTH08T250W 封装尺寸 0 已锁定

    2305 视图
    5 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    TPL5110DDC芯片自身功耗110-310uA远高于datasheet的25nA? 0 已锁定

    849 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user5771384
  • 已回答

    TMDSHVRESLLCKIT 無法作閉環實驗 0 已锁定

    776 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 4880443
  • 已回答

    TPS65217C+AM3358方案非正常掉电后,重新上电TPS65217C电源输出轨DC部分电压为0,LDO部分电压输出错误 0 已锁定

    1774 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 dongming yuan
  • 未回答

    用ADC+运放产生 500mA的可调电源是否可行? 0 已锁定

    2958 视图
    6 回复
    最新6 年多前
    由 chen Jack
  • 建议的答案

    LM5145并联使用 0 已锁定

    1770 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    BQ24725A 寄存器写对了但是不充电 0 已锁定

    3726 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 xiansong zheng
  • 未回答

    UCC256303故障重启 0 已锁定

    864 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    寻一款背光驱动芯片:I2C接口,3串7并 ,boost到9.6V / 最大电流140mA ,调光等级 256级别。 0 已锁定

    833 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    请问 TPS61161 可以驱动3串7并 21颗LED的背光吗? 0 已锁定

    542 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
<>