• 话题 39504 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 如何确保充电器布局符合要求?是否有针对 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25720、BQ25723、BQ25730、BQ25731 的指南?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A , BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , BQ25700A , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 如何确保充电器布局符合要求?是否有关于 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25720、BQ25723、BQ25730、BQ25731 的指南?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25170: 引脚配置和设计问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25170 该器件可配置为通过使用外部引脚为 1 节锂离子和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21750: 如何在 UCC217xx 和 ISO5x5x 中提高 DESAT 充电电流以缩短短路检测时间?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: UCC21750 Other Parts Discussed in Thread: UCC21710 , 对于 SiC 驱动,我们需要缩短短路检测时间! 该值由消隐电容器的容值和内部 DESAT 充电电流固定值 (500uA) 决定 如何在不选择固定小容值消隐电容器的情况下,使用 DESAT 缩短 SC 检测时间,从而为 SiC 应用安全地设计具有 DESAT 检测功能的智能栅极驱动器?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM5141: 环路补偿

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: LM5141 您好,关于 LM5141 测试,我有一些问题。 1.公式 (60) 显示了 Rcomp 的计算方法,该公式是如何得到的?是否有更详细的推导过程? 2. 当电感器过大时,环路将会不稳定,说是斜坡补偿过大导致的。那么该怎么办呢?我需要获取该问题的详细答复。 3. 我对 CCM 和 DCM 之间的级很好奇,您是否可提供任何测试波形或结果?下面是我的一个测试波形,划圆圈的部分令人困惑,能解释一下吗? 测试条件: DEMB 模式 440KHz 输入 8V 输出 3.…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS54A24: 如何降低 Vin 和 Vout 的噪声以及进行测量时的噪声?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS54A24 VIN 和 VOUT 的降噪 可以采取一些措施来降低这种噪声,例如添加启动电阻器或缓冲器、为高频旁路添加输入或输出电容器或添加一些电感滤波。 测量中拾取的噪声 当以全带宽测量输出纹波时,测量技术非常重要。务必实际中在全带宽下进行测量。为了测量输出纹波,必须尽可能减小测量回复,以避免增加噪声。这可以通过进行“尾纤”式测量、使用差分探头或将同轴电缆直接焊接到输出电容器上来实现。证明纹波尽可能接近负载可能也是不错的方法。 如果您想了解更多详细信息…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: I2C 地址是什么?为什么它在 BQStudio 上显示特定的数字?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO , BQ25703A , BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 问:I2C 地址是什么?为什么它在 BQStudio 上显示特定的数字?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25703A: 如何终止或设置降压/升压充电器的截止电流?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25703A Other Parts Discussed in Thread: BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , BQ25700A , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 问:如何终止或设置降压/升压充电器的截止电流?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25171-Q1: 配置引脚和设计问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25171-Q1 问:该器件可配置为使用外部引脚为锂离子、镍氢电池和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的扩展电压范围是多少?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    有时,TI 高侧开关的数据表将包含一个名为“扩展电压范围”的部分,如下所示: “扩展电源电压”仅适用于诸如冷启动(小于最小标称电源电压)和浪涌/负载突降(大于最大标称电源电压)等瞬态条件。该器件只能在“标称电源电压”范围内的直流稳态负载条件下运行。电流限制和短路可靠性等保护功能在额定范围之外不能保证正常工作,并且不支持在“额定”范围之外的稳态条件下运行。在某些情况下,Rds(on) 值将在更广的工作范围内增加,如下所示:…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的浪涌电流限制功能是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45 在某些 TI 高侧开关(例如TPS272C45)中,有一项称为“浪涌电流处理”的独特功能。它是一项基于传统固定电流限制的附加功能。该功能的内容是在器件初始开启期间具有更高的电流限制,而该电流限制的时间 ( tdelay ) 可由用户调节。 请参阅下图,了解浪涌电流限制的表示。在 t delay 之前,电流限制设置为正常电流限制的两倍(实际较高电流限制值因器件而异),并且电流限制恢复到用户随后为正常运行设置的正常电流限制…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    TPS922055DRRREVM: TPS922055的反馈COMP的外接的电阻电容的值,规格书中没有提供典型参考值和提供计算依据公式,请问我如果使用输入为35V,驱动6个LED灯3A-4A,功率电感取10uH,请问反馈COM的取值多少合适,可以有效抑制过冲 0 已锁定

    720 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    LMR43610-Q1: 是否有bypass功能? 0 已锁定

    543 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    PMP7282: 该参考设计中MOS管并联问题 0 已锁定

    509 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    TPS92390: LED点亮时,I2C一直返回NACK 0 已锁定

    921 视图
    7 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    BQ25798: BQ25798在太阳能电压慢慢爬升过程中起不来 0 已锁定

    3696 视图
    18 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    LM3481: LM3481内部已经集成了软启动的功能,为什么推荐电路里面还要添加D4和D5呢 0 已锁定

    504 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    TIDA-010080: Auxiliary power supply 0 已锁定

    364 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    UCC28740: 关于芯片的FB脚的两个电阻以及VS的两个电阻 0 已锁定

    1079 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    BQ79616-Q1: BQ79616H 和BQ79616-Q1有什么区别 0 已锁定

    445 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    LP87745: 默认设置是什么 0 已锁定

    447 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    LM5176: Could you please check whether the schematic diagram and pcb I designed are correct? Thank you very much 0 已锁定

    477 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    LM5176: LM5176: Could you please check whether the schematic diagram and pcb I designed are correct? Thank you very much 0 已锁定

    623 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ25505: 芯片的选型问题 0 已锁定

    465 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    We need the datasheet of BQ79718-Q1 ,could you help ? 0 已锁定

    576 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LMR16030: EMl设计是怎么设计,兀型滤波器参数怎样选择 0 已锁定

    624 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    LM25145: 带7A负载测试,上MOS管90度发热严重,SW占空比跳变,COMP环路,极点零点穿越频率参数如何设置匹配设计 0 已锁定

    961 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Timothy Hegarty
  • 未回答

    TPS92692-Q1: 14V/60W的boost电路,实际测试只有5W,SS脚是三角波,功率一直调不上去 0 已锁定

    1718 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 ph su
  • 未回答

    LMR16020: LMR16020无法正常工作 0 已锁定

    1359 视图
    6 回复
    最新1 年多前
    由 ? ?
  • 未回答

    CSD13380F3: Pspice仿真所用信号源的功率的正负 0 已锁定

    651 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 mate畅玩
  • 建议的答案

    小功率Peltier驱动元器件 0 已锁定

    557 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
<>