您好!
用太阳能板供电:电池耗尽,设备关机;早上太阳升起的时候设备无法开机,需要拔插下太阳能接口重新上电下才行。
VSYS确实没出来,RGEN是0。请教下是什么原因导致的?有什么办法可以规避这个问题?谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
用太阳能板供电:电池耗尽,设备关机;早上太阳升起的时候设备无法开机,需要拔插下太阳能接口重新上电下才行。
VSYS确实没出来,RGEN是0。请教下是什么原因导致的?有什么办法可以规避这个问题?谢谢!

您好
BQ25798是一款电池充电管理和系统电源路径管理芯片,常用于太阳能供电系统中。您遇到的问题,即电池耗尽后设备关机,在太阳升起时设备无法自动开机,需要手动拔插太阳能接口重新上电,通常与电源管理、电池充电状态检测或启动逻辑有关。
VSYS未输出和RGEN为0可能意味着系统电压未建立或电源路径未正确配置。以下是一些可能的原因和解决办法:
原因:
解决办法:
您好
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TI-CHARGER-GUI
这是官方给于相关开发板配置使用的GUI,如果您自己研发可以参考这个GUI做相关配置。
如果您做了睡眠相关设计需要做唤醒相关电路,如果您处于完全关机,您需要通过电路辅助达到一定电压来使IC可以进行运行状态
您好
我回复您用什么工具进行配置,官方给出了相关GUI,关于您关机如何启动的操作,官方给您的建议:如果您处于完全关机,您需要通过电路辅助达到一定电压来使IC可以进行运行状态。请您参考。
您好
https://www.ti.com/lit/an/sluaap0/sluaap0.pdf
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sluaar7/sluaar7.pdf
以上是官方给出相关技术文档
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25798.pdf

根据datasheet说明如果您没有供电,电池也会进行如图上操作。(参考以下帖子说明)
https://e2echina.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/729053/bq25798-bq25798
且这个IC存在预充电模式,您在设计中要进行考虑设计。
您好,
我明白您的意思,但是您没有理解我的说明,因为您在太阳能板供电不足导致起不来,官方从预充电的角度以及关于备用电源(当太阳能板没电时,原本电池可以作为反向补充的方式保持运行),从这两个方式都对于这个部分提醒,如果您电源端供电不足,您需要提供辅助来帮助他保持或者是开启运行状态。并且我为您提供了两个文档链接说明如何选择相关充电器中有相关说明。希望我的解释说明能帮助您。
您好
感谢您的回复

这是官方关于输入启动IC的上电流程以及条件,应该是上电过程中没有满足相关条件,建议您根据条件核查一下。根据之前的说明,建议您补充辅助电路来解决问题相对稳妥。
您好
BYPASS模式可能用于处理一些异常情况,例如当系统的检核机制发生故障,且无法在短期内修复时。通过启用BYPASS模式,系统可以绕过这些故障的检核机制,避免整个系统因局部故障而完全停止工作。这样,即使某些功能受限或性能降低,系统仍能维持基本的运行能力,保证关键业务的连续性。
根据您之前的描述,太阳能电压不足进而导致启动不起来,并不是启动起来出现故障,系统需要略过故障保持运行。所以您在BYPASS模式并不是主动降低您驱动芯片的供电要求来达成使IC原型的功能。
您好
您的情况是输入不足,而不是无法通过Vbus only无法启动,如果您的输入满足开发板的要求,开发板可以满足启动运行状态。如果您认为开发板存在缺陷可以,推荐您去官网一下链接申请质量分析。
关于质量问题,请您查阅客户退货流程:https://www.ti.com.cn/zh-cn/support-quality/additional-information/customer-returns.html