39494 个讨论
常见问题
[FAQ] 是否可以使用 RESET 引脚对电源轨执行关闭时序?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 不可以。与模拟器件不同,UCD90xxx 的 RESET 引脚会突然复位其数字内核。所有 GPIO 引脚立即进入高阻抗状态,而所有 FPWM 引脚立即进入驱动低电平状态。此过程不会执行时序。此外,在释放 RESET 引脚时,该器件在开始工作之前至少需要 20ms 的初始化时间。 对电源轨执行关闭时序的正确方法是使用…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] MON 引脚上是否需要去耦电容器?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 建议在 MON 引脚上使用去耦电容器。MON 引脚是 ADC 通道。内部没有滤波功能可以对 ADC 样本求平均值。因此,需要使用去耦电容器来消除电源轨纹波电压。此外,如果使用电阻分压器来降低电压,则添加去耦电容器可以降低输入阻抗并提高 ADC 采样精度。去耦电容值的合理数字为 100nF 至…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 使用高开关频率转换器会影响更高负载下的效率吗?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: TPS628512 问:我希望更大程度降低解决方案的尺寸,但我担心选择高开关频率直流/直流转换器会影响电源的效率。
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] TPS2663: TPS26633 和 TPS26636 之间有何差异
Cherry Zhou
Part Number: TPS2663 问:TPS26633 和 TPS26636 之间有何差异
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] TPS2660: TPS2660 是否可用于保护负电压轨
Cherry Zhou
Part Number: TPS2660 Other Parts Discussed in Thread: TPS23523 , LM5068 , LM5067 问:TPS2660 是否可用于保护负电压轨?
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为需要大输入电容的 FPGA 供电
Cherry Zhou
问:在为通常需要大输入电容的 FPGA 供电时,如何确保器件的环路稳定性?
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 需要有关 TI 降压转换器的多功能引脚及其应用的更多信息
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: TPS62800 , TPS62865 , TPS62864 问:多功能引脚的优势是什么,如何使用多功能引脚(对于 TPS62864/6/8/9 为 VSET/VID,对于 TPS62865/7 为 VSET/MODE,对于 TPS62800/1/2/6/7/8 为 VSEL/MODE)实现理想的应用设计?
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 是否保存了所有与 BSR-LV 相关的应用手册的索引?
Cherry Zhou
问:我有兴趣了解更多有关 BSR-LV 转换器的技术内容
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 如何理解 SW 节点的绝对最大额定值?
Cherry Zhou
问:在我的应用中测得的 SW 节点波形似乎超出了数据表中所述的 SW 节点电压额定值。我可以做什么?
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] SOT23 和 SOT563 封装的热性能有何差异?
Cherry Zhou
问:某些 TI 转换器采用 SOT23-5、SOT23-6 和 SOT563 封装。为应用选择合适的器件时,在热性能方面需进行哪些权衡?
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
已回答
TPS54531: 下图中Nc是什么参数?
0
已锁定
449
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
Eirwen
建议的答案
TPS54531: 红框中的参数代表什么意思呢,规格书中没有相应说明?
0
已锁定
448
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
Vivian Gao
建议的答案
TPS23754EVM-383: 请教一下L1这个电感的作用
0
已锁定
452
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
FRANK1
建议的答案
TPS54394: DC-DC芯片带载不够问题
0
已锁定
1519
视图
3
回复
最新
1 年多前
由
FRANK1
未回答
TPS92515HV: 请帮忙review 下原理图。谢谢!
0
已锁定
518
视图
3
回复
最新
1 年多前
由
FRANK1
建议的答案
LP87702-Q1: what is the die process of LP87702? 90nm or smaller?
0
已锁定
371
视图
2
回复
最新
1 年多前
由
lixia jia
建议的答案
BQ20Z70-V150: bq20z75 v181软件去哪里下载
0
已锁定
512
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
Taylor
已回答
TPS54622: TPS54622的输出管脚非常小,如何保证datasheet上6A的电流输出
0
已锁定
608
视图
2
回复
最新
1 年多前
由
Fan Geng
建议的答案
FLYBUCK-DESIGNER: LMR38020
0
已锁定
3064
视图
14
回复
最新
1 年多前
由
Eirwen
建议的答案
BQ24179: BQ24179-PROG电阻配置问题
0
已锁定
406
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
Eirwen
建议的答案
CSD95490Q5MC: 多相电源MOS管烧坏,怀疑PWM信号超标引起,以及TPS53681的demo板也有同样问题。
0
已锁定
3397
视图
16
回复
最新
1 年多前
由
MINGKUN HE
建议的答案
LM5145: 有输出24V 26A 电源芯片吗,或者可以通过两个芯片并联来实现,大电流输出也可以。
0
已锁定
666
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
Daniel
已回答
LMG3422EVM-043: request for the design files
0
已锁定
432
视图
2
回复
最新
1 年多前
由
SHENQUAN LIU
建议的答案
TPS6594-Q1: Using Scalable-PMICs-GUI tool to link TPS6534-Q1 Unable to connect to Page0 ,NVM cannot be burned
0
已锁定
476
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
Taylor
建议的答案
TPSM5D1806:TPSM5D1806
0
已锁定
458
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
Kane Wang
建议的答案
想做一个输入220VAC,输出1500V/100mA的电源,频率300KHZ,有推荐的半桥电源管理芯片吗?
0
已锁定
702
视图
3
回复
最新
1 年多前
由
Taylor
建议的答案
UC3842A: 为何在WEBENCH界面无法导出TINA-TI模型?
0
已锁定
510
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
Eirwen
建议的答案
LP87521-Q1: 怎样才能验证展频是否有效
0
已锁定
383
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
Vivian Gao
建议的答案
BQ25883EVM: 设置开发板寄存器的软件(控制电流、电压),相关文件请提供
0
已锁定
454
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
Lydia
未回答
LM5122: Dual phase无法升压问题
0
已锁定
771
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
Zewei Zhou
<
>