• 话题 39488 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TLC6984EVM: TLC698x:如何在五分钟内掌握 LED 墙灯市场中的 TLC698x 器件?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TLC6984EVM Other Parts Discussed in Thread: TLC6984 , MSP430F5529 , 问:TLC6984 是高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 TLC6984 能驱动 16 × 16 个 RGB LED 像素,两个 TLC6984 堆叠后可驱动 32 × 32 个 RGB LED 像素。 此器件是否有任何参考代码?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25720: 如何更改降压/升压充电器中的补偿网络?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25720 BQ25720 是一款 NVDC 电池降压/升压充电控制器,可采用宽范围输入源 (3.5V-26V) 来为 1 至 4 芯电池充电。 该充电器内部有多个环路,例如输入电压、输入电流、系统电压、充电电流、充电电压等。为了简化设计过程,TI 提供了两个补偿网络。这些补偿值均已通过设计验证,并在产品开发过程中在不同的输入和电芯配置下进行了验证。进一步优化补偿网络不会带来任何好处。 因此,不建议更改降压/升压充电器中的补偿值。 只需确保满足应用中的最小输入电容要求…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 电池充电器 BQ24170 和 BQ24610 上的安全计时器和终止控制如何工作?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24170 , BQ24610 , BQ24171 , BQ24123 , BQ24172 , BQ24618 , BQ24103A , BQ24113 , BQ24616 , BQ24115 , BQ24113A , BQ24108 , BQ24109 , BQ24133 , BQ24104 , BQ24105 , BQ24617 , BQ24103 , BQ24100 , BQ24630 , BQ24105-Q1 , BQ24125 , BQ24120 BQ24170…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24133 和 BQ24170 上的输入过压保护工作原理是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24170 , BQ24133 , BQ24171 , BQ24172 BQ24133 和 BQ24170 充电器的 OVPSET 引脚用于确保充电器在有效的输入电压范围内工作。使用分压器对 OVPSET 引脚进行编程,其中分压器从输入端连接到 GND,并且中点连接到 OVPSET 引脚。如果 OVPSET 引脚电压高于内部 1.6V,则表示输入过压。如果 OVPSET 引脚电压低于内部 0.5V 基准电压,则表示输入欠压。这两种情况都将导致充电停止…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 负载条件、输出电容和余量对航天级 LDO 电源抑制比 (PSRR) 性能有何影响?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP , TPS7H1101A-SP 问:负载条件、输出电容和余量对航天级 LDO 电源抑制比 (PSRR) 性能有何影响?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: 如何进入和退出运输模式?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A 充电器可通过以下方式进入运输模式: 要使 BQ25120A 进入运输模式,该器件应在仅电池模式下运行 (V IN < V UVLO ),并且 /CD 和 /MR 必须为高电平。然后,您可以: 在状态和运输模式控制寄存器 (0x0) 上发送 I2C 命令 EN_SHIPMODE = 1。 如果按钮控制寄存器 (0x08) 上的 MRREC = 1,则按下 MR 按钮。 充电器可通过以下方式退出运输模式: 将适配器连接到 IN (V IN > V…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 电池充电器 BQ24100、BQ24170 和 BQ24610 如何在控制充电曲线时考虑到电池温度?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24100 , BQ24610 , BQ24170 , BQ24105-Q1 , BQ24123 , BQ24172 , BQ24618 , BQ24103A , BQ24113 , BQ24600 , BQ24115 , BQ24113A , BQ24108 , BQ24109 , BQ24130 , BQ24133 , BQ24104 , BQ24105 , BQ24617 , BQ24103 , BQ24650 , BQ24125 , BQ24640 , BQ241…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: 降压/升压充电器在轻负载条件下具有高电流纹波。它稳定吗?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A 在轻负载条件下具有高电流纹波是正常现象。BQ25700A 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,可实现出色效率。它可能会在轻负载条件下跳过几个脉冲。此外,充电器会充分利用降压/升压转换器中的 4 个开关来实现更高的效率。由于采用 PFM 模式运行,输入电流和电池电流可能会出现高电流纹波。这是正常情况。它并不表示存在稳定性问题。当充电电流或系统电流增加时,充电器将从 PFM 模式转换为脉宽调制 (PWM) 模式。在 PWM 模式下,电流纹波会有所减少。 …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: /CD 引脚的用途是什么?我是否需要将其连接到 MCU?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A 在 BQ25120A 上,芯片禁用 (/CD) 输入引脚用于禁用器件,并存在两个功能,具体取决于是否存在适配器 (VIN)。 仅电池模式:在仅电池模式下运行时,/CD 引脚用于将器件置于高阻抗模式(/CD = 低电平)或电池有效模式(/CD = 高电平)。 >> 高阻抗模式:静态电流最低,且由电池供电。SYS 由电池供电,MR 输入和 LSCTRL 处于有效状态。其他电路处于低功耗或睡眠阶段。 >> 电池有效模式:电池正常运行…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: 什么是运输模式?为什么需要它?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A 运输模式是器件处于最低功耗的状态。制造后,产品将会存放很长一段时间,然后才会送到消费者手中。如今,我们希望器件开箱即用,而无需等待器件充电。为了在货架期/运输期间节省电池容量,器件会被置于运输模式,从而保持其电池容量。此外,由于在运输模式下,器件消耗的电池电流最小,因此主机微控制器也可以在器件运行期间设置该模式来节省电池电量。 有关 BQ25120A 进入和退出运输模式的信息,请参阅此 E2E 帖子: https://e2e.ti.com/support…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    LM5163: 用24V变换输出负90V电压 0 已锁定

    576 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    LM27761: 电容或芯片啸叫 0 已锁定

    1234 视图
    5 回复
    最新1 年多前
    由 Eric Ba
  • 建议的答案

    UCC5390EC的output stage阶段并联NMOS的短暂开启的开启时间 0 已锁定

    401 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS542A50: OVP, OCP, Bode compensation test 0 已锁定

    353 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPSM82822: 官网上 购买的,丝印跟规格书不符 0 已锁定

    528 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Eirwen
  • 未回答

    模拟电路的仿真 0 已锁定

    261 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Eric Ba
  • 建议的答案

    220Vac交流输入,220V直流输出(4KW)的方案 0 已锁定

    520 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Kane Wang
  • 建议的答案

    PMP10202: 确认参考设计PMP10202中变压器参数 0 已锁定

    643 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    TPS6593-Q1: TPS6593-Q1: Difference between TPS6593C3A0RWERQ1 and TPS65931211RWERQ1 0 已锁定

    364 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    UCC28951: 打嗝模式问题 0 已锁定

    562 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Eric Ba
  • 建议的答案

    选型:支持100%占空比的最高电压为24V的8A降压方案 0 已锁定

    1350 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    BQ34Z100-G1: 提交化学ID匹配失败 0 已锁定

    435 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LM5148: 输出带重载时候芯片烧坏-VDDA引脚对地短路 0 已锁定

    2263 视图
    6 回复
    最新1 年多前
    由 保夫鲁沙
  • 建议的答案

    BQ76952: 客户在用BQ7696202设计新项目6节电池管理应用,附近是客户设计画好的原理图,帮忙评估下是否OK,谢谢! 0 已锁定

    636 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 未回答

    TPS564257不工作,无输出电压。但在另外的板卡上正常工作。 0 已锁定

    545 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Eric Ba
  • 已回答

    请问这个4651_0_01是什么芯片? 0 已锁定

    413 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 haifeng chen
  • 建议的答案

    BQ79600-Q1: 技术咨询 0 已锁定

    447 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    UCC256403: UCC256403DDBR 0 已锁定

    503 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS7B68-Q1: 标准看门狗和窗口看门狗的区别? 0 已锁定

    454 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    SUP端电容选取 0 已锁定

    472 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
<>