• 话题 39551 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 如何设计应用以更大限度降低系统配电网络中的开关噪声?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:我的应用使用不同的直流/直流转换器为系统的不同功能块供电。我如何设计应用,以便更大限度地降低系统配电网络中的开关噪声,例如在使用具有恒定工作频率的转换器时避免可闻范围内的拍频?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25731: 在非电源路径应用中,我是否能够使用 BQ25730 替换 BQ25731?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25731 Other Parts Discussed in Thread: BQ25730 , 问:BQ25730 和 BQ25731 是降压/升压充电控制器,具有相同的封装、相同的引脚排列和类似的功能。BQ25731 专为非电源路径应用而设计。由于没有电池 MOSFET (BATFET),因此可节省成本并提高效率。 虽然这两款器件在功能上相似,但存在一些寄存器设置差异,例如 EN_LDO 模式和自动唤醒的默认充电电流。此外,BQ25731 经过专门设计,可以在没有 BATFET…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25720: 连接适配器时,是否有方法停止充电并切换到由电池供电?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25720 在学习模式下,电池能够在适配器存在时放电。它在一个完整的放电/充电周期内校准电池电量监测计。 要进入学习模式,请将寄存器的 EN_LEARN 位设置为 1,此时降压/升压转换器停止开关,BATFET 导通。电池为系统负载供电。在学习模式下没有充电操作。当电池电压低于电池电量耗尽阈值时,主机将系统切换回适配器输入。要退出学习模式,请将 EN_LEARN 设置为 0。电池电量耗尽阈值由主机确定。通常,电池电量耗尽阈值应大于最小系统电压 (VSYS_MIN),从而可以充分利用电池容量…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25710: BQ25710 在断电后是否会保持旧寄存器设置?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25710 与基于闪存 (EEPROM) 的数字器件不同,BQ25710 使用数字触发器作为寄存器存储器。 BQ25710 寄存器读写速度快,并且对写入周期数没有限制。 在加电期间,BQ25710 将寄存器设置重置为默认值。需要使用嵌入式控制器 (EC) 或主机控制器 (HC) 来写入新值。当输入和电池电量都消失时,旧寄存器设置将丢失。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: 我的适配器输入电压始终高于电池电压,是否可以在仅降压模式下运行 BQ25700A?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A Other Parts Discussed in Thread: BQ24800 , BQ24780S 否,不可以这么做。 BQ25700A 降压/升压充电控制器在启动和轻负载条件下使用全部四个开关。如果移除两个升压桥臂 MOSFET,BQ25700A 将无法正常启动。我们有 BQ24780S 或 BQ24800,该器件也适用于笔记本电脑应用。BQ24800 是一款具有混合功率升压功能的降压充电器,可用于仅降压充电器应用。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为何 UCD90xxx 未上电时引脚上有泄漏电流?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    UCD90xxx 器件具有一个内部 ESD 二极管,可在所有 IO 引脚和 MON 引脚上提供保护。当 UCD90xxx 器件未由 3.3V 电源供电时,如果对某个引脚施加正电压,则 ESD 二极管正向偏置,可能会观察到泄漏电流。如果可以预见到这种情况,则应使用电阻器将电流限制在 1mA 以下。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 各款双通道隔离式栅极驱动器之间有何差异?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCC20520 , UCC21520 , UCC21521 , UCC21530 , UCC20225 , UCC21225A , UCC21220 , UCC21222 , UCC21540 , UCC21541 , UCC21542 器件 UCC20520 UCC21520/A UCC21521/A/C UCC21530 UCC21320 UCC20225/A UCC21225A UCC21220/A …
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx:UCD90xxx 处于复位状态时 IO 引脚的状态是怎样的?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 UCD90320U、UCD90320 和 UCD90240 器件的所有 IO 引脚均处于高阻态。对于 UCD90xxx 系列的其余器件,FWPM 引脚驱动为低电平状态,其余 IO 处于高阻态。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx:V33A 电源轨是否需要 RC 滤波器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    V33A 为器件内部的电压基准和 ADC 块供电。V33A 上的较大纹波可能会影响电压基准。建议使用 RC 滤波器来分离 V33D 和 V33A,从而提高 V33A 质量。建议的值为 5Ω 和 4.7μF。有关详细信息,请参阅器件数据表中的应用信息。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx:EN 引脚上是否需要连接下拉电阻器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    在某些情况下需要在 EN 引脚上连接下拉电阻器。当 UCD90xxx 器件处于复位或初始化状态时,GPIO 引脚处于高阻态(FPWM 引脚驱动为低电平状态)。如果 POL 控制器的 EN 引脚具有内部上拉电阻器,则 UCD90xxx 的 EN 引脚(处于高阻态的 GPIO 引脚)无法使 POL 转换器关闭。在这种情况下,需要连接下拉电阻器,从而在 UCD90xxx 处于复位或初始化状态时使 EN 引脚保持低电平。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    BQ76930通过I2C发送指令进入不了 SHIP模式 0 已锁定

    3177 视图
    8 回复
    最新4 年多前
    由 user6555031
  • 未回答

    BQ769xx 初始化之后,一直报SCD,OCD故障。 0 已锁定

    1804 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 user6555031
  • 已回答

    TI电量计现在的新产品都需要接在每一节电池上吗?如果是多并,像特斯拉的BMS,达到7102颗电芯,那岂不是要7102个电量计?我看TI早期的产品,如图这些,是不是只需要检测回路中的电流检测电阻的电流就可以把容量计算出来? 0 已锁定

    2540 视图
    9 回复
    最新4 年多前
    由 yihua Yang
  • 未回答

    bq78350 0 已锁定

    3603 视图
    11 回复
    最新4 年多前
    由 user4745244
  • 未回答

    怎么批量生产 0 已锁定

    862 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    BQ40Z50解锁和MOS驱动问题 0 已锁定

    2196 视图
    4 回复
    最新4 年多前
    由 user4745244
  • 未回答

    BQ76940在主MCU断电的情况下,如何关闭均衡 0 已锁定

    1061 视图
    4 回复
    最新4 年多前
    由 user4745244
  • 已回答

    bq24192 0 已锁定

    803 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    BQstudio有没有关于Data Memory各项的说明文档? 0 已锁定

    480 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Star Xu
  • 已回答

    LM3404HV 发热问题,封装SO POWERPAD 0 已锁定

    3201 视图
    5 回复
    最新4 年多前
    由 user4661509
  • 已回答

    BQ40Z80能否支持7S电池 0 已锁定

    2120 视图
    6 回复
    最新4 年多前
    由 user4745244
  • 已回答

    BQ4050检测不到VC4 是什么原因? 0 已锁定

    1637 视图
    8 回复
    最新4 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    TPS746-Q1 dropout voltage 0 已锁定

    1420 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    LM5050MK-1 VGS电压不够 0 已锁定

    1153 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    TPS3103工作温度咨询 0 已锁定

    1156 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    TPS92640 典型应用图中RUDIM3,以前阻值为零,阻值改为18.7k,输出过压保护值变化了为啥会影响输出过压值 0 已锁定

    881 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    TPS63020 芯片无法带动稍大的负载 0 已锁定

    10132 视图
    10 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    LM5118带载时纹波大,有噪音 0 已锁定

    1919 视图
    6 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    BQ76952的Alert引脚输出和温度采样问题 0 已锁定

    1493 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    如何在BQstudio中采集充放电的数据,并以表格格式输出 0 已锁定

    1464 视图
    4 回复
    最新4 年多前
    由 Star Xu
<>