• 话题 39511 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 负压电源设计

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A , TPS54160 , TPS54260 在电路中经常需要负压,虽然有专门的负压芯片,但是受到的限制比较多,例如输入电压范围,最大电流等并不能满足规格要求,此时建议可以用buck芯片来做。例如TPS54160A: 所有buck芯片都可以用来做负压,主要满足规格上输入加上负压绝对值小于芯片耐压,电流规格小于芯片最大输出电流乘以1-D(D是占空比),因此可选择的空间非常大。
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] Split-Rail Power

    Annie Liu
    Annie Liu
    在给数模转换器芯片或者运放之类的双电源系统供电时需要一些特殊电源,供电电压为一些较低电压,需要升压以及得到相应的负压。 若选择用一个升压电路,以及一个负压电源来做,会相对麻烦,TI提供了用升压芯片加chargepump的方式由一个芯片实现2个电压输出,相对简单和低成本得多,见如下例子: 大部分升压芯片都可以这样做,主要注意最大输出电流。对于电源电压要求比较高的供电,可以在输出后面再增加一级LC.
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] Powerpad功能

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54160 芯片的powerpad,功能上是用来给芯片散热的,大部分的芯片都带Powerpad。但是有几个问题要注意: Powerpad必须接GND, 并且是充分与PCB上的GND焊接,并且通过扩展PCB GND面积来加强散热,例如四层板,打孔连接,利用中间层的GND来散热。 Powepad处,一般和模拟GND连接。电源芯片也一般会将功率GND和模拟GND分开,再powerpad处短接。 Powerpad上也有电流的,这主要关系功率回路…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] GPC工具套件

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: EV2400 此帖包含有关用于IT和/或CEDV仪表的GPC工具套件的信息和常问问题。 测量参数计算器(GPC)工具列表。 有数种GPC工具,每种工具都有其特定用途: gpcCEDV -确定电池的补偿放电结束电压(CEDV)参数。与CEDV仪表一同使用。需要包含以下内容的zip存档:3个温度条件下总共有6个日志和1个配置文件。 gpcCHEM -确定您电池的chemID匹配。与阻抗跟踪(IT)仪表一起使用。需要包含以下内容的zip存档…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ76930或bq76940:启动后报告零伏

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: 为什么用 bq76930 或 bq76940 启动后某些电池的电压读数为0? A: bq76930 和 bq76940 的电池分为5组,每个电池都有自带电源管脚。 如果上部组未上电,则会在下部组中引起错误,且该组将不会报告电池电压。对于 bq76930 ,上部组中的错误将导致所有电池显示0V。对于 bq76940 ,顶部组中的错误将导致电池6至15显示0V,而电池1至5将显示电压。 bq76940 中间组上的错误将导致所有电池电压均为0V。 常见检查事项: 确保电池已连接。 确保滤波器组件和IC管脚正确焊接在电路板上…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ25710,BQ25713,BQ25713B,BQ25700A,BQ25703A,BQ25708-原理图审查设计建议

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A 6712.BQ2571X_SchematicChecklist_CalculationTool.pdf 此文档显示了在为 BQ25710 、 BQ25713 , BQ25713B , BQ25700A 、 BQ25703A 、 BQ25708 设计选择外部组件时的主要注意事项以及权衡因素。 BQ257xx系列器件是1-4节电池降压/升压充电控制器,需通过SMBus或I2C的主机才能运行。随附文档是用于检查该特定系列器件设计的清单。它详细说明了外部组件选择和管脚连接…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI单节电量计基本介绍及常见问题解答

    Sheldon Cai
    Sheldon Cai
    Other Parts Discussed in Thread: EV2400 , BQ27520-G4 , BQ24192 , BQ28Z610 , BQ40Z50 , BQ40Z60 , BQ24072 , BQSTUDIO , BQEVSW , BQ35100 , BQ34Z100-G1 电量计(gas gauge /fuel gauge)是用来计量显示电池电量,通常包括mAh剩余容量(RM),满充容量(FCC),百分比容量(SOC),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满时间。TI阻抗跟踪电量计还有2个重要参数…
    • 已回答
    • 12 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    请问软件(MCU)SMBUS读写BQ20Z75 设备的ManufacturerAccess寄存器的具体步骤是怎么样? 0 已锁定

    1462 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 Jerry Zhu3
  • 未回答

    UCC27211驱动问题 0 已锁定

    4911 视图
    8 回复
    最新7 年多前
    由 user5360314
  • 未回答

    BQ3060开发流程 0 已锁定

    1651 视图
    5 回复
    最新7 年多前
    由 Hugo Zhang
  • 未回答

    关于BQ78PL116的通讯问题 0 已锁定

    1855 视图
    3 回复
    最新7 年多前
    由 Hugo Zhang
  • 未回答

    请问 Voltage Divider 是怎么算出来的 0 已锁定

    1715 视图
    4 回复
    最新7 年多前
    由 Hugo Zhang
  • 未回答

    CHEM ID 0 已锁定

    875 视图
    3 回复
    最新7 年多前
    由 Hugo Zhang
  • 未回答

    BQ25882充电到8.36V后电压基本不变,状态灯不变化 0 已锁定

    1093 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    bq40z50容量问题 0 已锁定

    753 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 Star Xu
  • 已回答

    全桥相移逆变的程序 0 已锁定

    1383 视图
    4 回复
    最新7 年多前
    由 user5805327
  • 未回答

    关于cc2630 IEEE模式下发送数据 0 已锁定

    1259 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    bq78350+bq76940+bq76200,充电过程中,LED1~LED5没有任何反应 0 已锁定

    2298 视图
    4 回复
    最新7 年多前
    由 user5811580
  • 建议的答案

    来个大神告诉我,BQ40Z50的通讯和读写地址分别是什么? 0 已锁定

    4297 视图
    9 回复
    最新7 年多前
    由 BMS
  • 未回答

    BQ76PL455无法关闭唤醒问题。 0 已锁定

    869 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 user4819350
  • 未回答

    我现在要做一个电源:要求85V~265V AC 输入,输出24V10A-18A,环境温度30度,密闭空间,没有风扇散热,要求有PFC,待机0.2W 0 已锁定

    1302 视图
    3 回复
    最新7 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    TPL7407LA四路250ma左右,烧毁 0 已锁定

    3212 视图
    6 回复
    最新7 年多前
    由 user5797343
  • 未回答

    采用BQ24640设计给超级电容充电发现芯片在充电状态下很烫 0 已锁定

    2953 视图
    6 回复
    最新7 年多前
    由 Star yu
  • 未回答

    TPS23751 识别问题 0 已锁定

    1445 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    关于TPS65988配置问题! 0 已锁定

    1304 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 user4716037
  • 未回答

    BQ24295的升压配置,和寄存器配置问题 0 已锁定

    1500 视图
    5 回复
    最新7 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 讨论

    TI有没有将锂电池充电和电量监测集成到一颗芯片的,有这样的芯片请推荐一下,谢谢! 已锁定

    1950 视图
    5 回复
    最新7 年多前
    由 Johnsin Tao
<>