This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127 IPNC 如何实现裁剪-缩放



现想在DM8127 IPNC上直通usecase上(即multich_CaptureDisplay.c):

能否增加一个对采集的视频进行裁剪,裁剪出一块小区域目标,然后再对该目标进行缩放,请问应该怎么做,有没有什么Link是可以直接用的,该Link有没有相应的例子像usecase可以用于参考学习的?

sclarLink我看过应该是没有裁剪功能的;也有说swmsLink的,我在usecase里有找到裁剪的,但是好像没有找到缩放的?不知道是不是我找的不对(swms可以实现裁剪+缩放吗?)

我用的是IPNC RDK 3.8版本。

本人新手较愚钝,见谅,感谢回答,谢谢!

  • 你好;

             你通过swms 可以配置画面的裁剪输出,同时可以通过 SYSTEM_SW_MS_LINK_CMD_SWITCH_LAYOUT 来设置 画面的布局;

             这个布局可以自由的配置,这样就可以实现你想要的缩放(性能范围内就可以,具体看手册)

  • 你好!非常感谢你的回答!根据你的提示,我已经成功实现裁剪缩放了!

    我想知道,这个swmsLink的缩放功能,与sclarLink的缩放功能,有什么区别?他们的性能、底层调用的硬件模块是一样的吗?是相当于swmsLink包含了sclarLink模块吗?

    我看到在swMsPrm.swMsInstId参数有SYSTEM_SW_MS_SC_INST_SC5,而sclrPrm.pathId有SCLR_LINK_SC5,是否表示他们是一样的?

    另外,你说的可以查看缩放性能的手册,具体指哪个,还请明示,谢谢!

    谢谢你的解答!

  • 你好;

             你看一下下面的这个手册应当就明白了

             Source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/docs/HDVPSS_UserGuide.pdf

              

  • Harry 说:
    看到在swMsPrm.swMsInstId参数有SYSTEM_SW_MS_SC_INST_SC5,而sclrPrm.pathId有SCLR_LINK_SC5,是否表示他们是一样的?

    是用的同一个模块,所以在调用的时候需要注意,配置可以会产生冲突的地方,像dei的拉伸也是用sc模块实现,里面部分模块是复用的;

    这个具体看hdvpss的手册,里面写得很详细

  • 你好!非常感谢你的解答!谢谢!

  • 你好,我现在也是需要做图像的裁剪、缩放功能。 怎么用SWMS这个link的呢,有使用这个link的简单demo吗